Componentes normalizados, piezas de máquinas y de montaje disponibles en todo el mundo
Variedad y calidad
A los fabricantes de componentes estándar les resulta cada vez más importante tener productos disponibles en todo el mundo a través de portales apropiados. Por ello, Otto Ganter GmbH & Co. KG, con sede en Furtwangen, colabora desde hace muchos años con empresas como TraceParts. Mediante procesos protegidos se ofrece al cliente final una gran variedad de componentes válidos en su formato CAD nativo.
“Tengo el honor de presentarle mi lista de precios sobre diversas piezas de máquinas con la esperanza de que la tenga en consideración y de que, en caso necesario, quiera honrarme con un generoso pedido”.
Así comienza el prólogo del primer catálogo de Ganter que publicó el fundador de la empresa, Otto Ganter, en 1912. Fue un adelantado a su tiempo, ya que las normas DIN aparecieron 5 años más tarde.
En un principio, Otto Ganter fundó su empresa en 1896 como taller mecánico. No obstante, pronto se le ocurrió la idea de fabricar piezas de máquinas estándar como empuñaduras o manivelas en grandes cantidades y venderlas franco almacén. Ello reducía los precios por unidad y también los plazos de entrega.
Esta idea básica se ha mantenido hasta hoy. La empresa Ganter GmbH & Co. KG, basada en Furtwangen, en la Selva Negra, todavía se encuentra bajo el control de la familia fundadora y es dirigida, en su 4ª generación, por Stefan Ganter.
Martin Baüerle and Axel Weber with the first Otto Ganter catalog
and the current catalog who counting 1300 pages.
“Sin embargo, la diversidad de las piezas ofrecidas ha cambiado mucho. Si el primer catálogo de Otto Ganter tenía 12 páginas, el actual catálogo incluye 1312 páginas con unas 50.000 piezas”,
explica el director de marketing de la empresa, Axel Weber. Resulta imposible describir en él todas las piezas de forma individual. Hay dos grandes grupos:
- los componentes normalizados para el manejo y la sujeción, y
- Fixture and machine elements.las piezas de máquinas y de montaje.
Sin duda, sobre esos artículos también dicen algo las imágenes. Desde una perspectiva estadística, los “pernos fiadores” representan más del 20% de la gama.
Part of the range of Ganter which includes around 50 000 parts.
Debido a la amplia variedad de su gama, la empresa mediana de 280 empleados se considera como líder mundial en este ámbito.
“A la variedad de nuestra gama contribuye notablemente el uso de materiales diferentes. La gama va desde acero, acero inoxidable, fundición gris, fundición de precisión y fundición inyectada hasta diferentes plásticos”, indica Axel Weber.
Además de sus productos propios, Ganter complementa su cartera mediante productos de empresas socias. En total, Ganter ofrece sus productos en más de 60 países, bien directamente, a través de filiales propias, o bien a través de socios de distribución.
“De este modo, los clientes pueden comprar y recibir localmente sus productos normalizados, pero sobre todo conservar la elevada calidad de la Selva Negra”, recalca Axel Weber.
Además de sus productos, Ganter también ofrece amplios servicios. Algunos de ellos son:
- el suministro rápido (lo que se pide hoy hasta las 16:30 h, podrá recibirse mañana en la mayoría de los casos),
- la posibilidad de fabricar también piezas específicas para clientes. En torno al 30% de la producción se realiza de forma individual,
- una tienda web propia para componentes estándar, donde se puede comprar igual que en Amazon, etc.
En los últimos años se han reforzado las actividades en y alrededor de Internet. Axel Weber habla de una”quintuplicación en los últimos 5 años”. Por tanto, no es de extrañar que los especialistas en piezas aprovechen de la forma más extensa posible las posibilidades de los portales especializados como, p. ej.,TracePartsOnline.net. En este sentido, además de los catálogos también se utilizan las posibilidades de servicios de e-marketing de TraceParts.
“Es una herramienta muy eficaz para posicionar y publicitar nuestro catálogo y nuestros productos de forma dirigida”, señala Axel Weber.
The quick shipping for customers is very important,
that why Ganter is equipped in a sophisticated logistic
Asociación duradera con perspectivas de futuro
La colaboración con TraceParts se remonta ya a unos 15 años. “Por aquel entonces, comenzamos con representaciones en 2D de nuestros componentes y desde comienzos de 2000 estamos online con versiones 3D”, informa el director responsable del desarrollo en Ganter, Martin Bäuerle.
Al principio, las representaciones de componentes eran bastante sencillas, en un solo color, sin cinemática y solo se podían descargar mediante STEP e IGES. Esto ha cambiado mucho, como lo dice Martin Bäuerle:
“Actualmente trabajamos con geometrías originales que, no obstante, transformamos en una ‘geometría de la oferta’ para la publicación. Las representaciones en los catálogos online son muy atractivas, hasta el color de los componentes, y los diseñadores pueden descargar sus componentes seleccionados en el formato de datos nativo de su sistema CAD”.
Esto no solo permite a los diseñadores ver de forma amena lo que hay exactamente, también aumenta el atractivo de los componentes de Ganter.
En el desarrollo del proceso hasta la publicación en TracePartsonline.net, después de la concepción propiamente dicha en Ganter (Solidworks), los componentes se transforman en una “representación de la oferta”. Ello incluye la eliminación de símbolos de superficie y tolerancias así como la simplificación de geometrías internas, si ello no interesa al usuario.
Todos los tamaños de componentes se transforman posteriormente en STEP y se transmiten a TraceParts. TraceParts se encarga de la conversión sucesiva. Este paso posterior implica que todos los componentes puedan descargarse en todos los formatos CAD nativos habituales.
“Una vez creados estos datos, obtenemos una versión de control en nuestro formato CAD, Solidworks. Cuando todo es correcto, autorizamos los componentes para su publicación en TracePartsonline.net”, explica Martin Bäuerle.
¿Cómo sigue el proceso para el usuario?
Con la descarga de un componente determinado se genera también un número de pedido específico. Este llega a la lista de piezas y, dado el caso, a la lista de pedido para la compra. Al final, el cliente recibe exactamente el componente que el diseñador ha elegido. De forma general, es válido lo siguiente: cada componente integrado por el diseñador es también un componente vendido, incluso cuando pueda haber una cierta diferencia.
¿Están satisfechos los socios de Ganter con las descargas?
“Sí, totalmente”, afirma Martin Bäuerle, “estamos muy satisfechos y nos alegramos de la tendencia creciente”.
El director del desarrollo también se muestra satisfecho con la asistencia por parte de TraceParts:”No tenemos ninguna queja y valoramos esta colaboración duradera”. Naturalmente, esta incluye todos los nuevos componentes, que representan siempre alrededor de 50 a 100 nuevos estándares con 20 a 200 artículos respectivamente al año.
For further information: Ganter : www.ganter-griff.deGanter CAD data on TracePartsOnline.net: www.tracepartsonline.net Contact us: info@traceparts.com |