Traceparts

Wie Sie Ihren 3D-Bauteilkatalog in drei Schritten mit TraceParts online publizieren

Es ist soweit – Sie haben sich dazu entschieden, einen Gang hochzuschalten, um die Verkaufschancen Ihres neuen Produktsortiments sowie aller anderen Produkte Ihres Katalogs zu optimieren. Und Sie wissen, dass die Veröffentlichung der 3D-Modelle Ihrer Bauteile in dabei eine wichtige Rolle spielt. Doch noch sind Sie vielleicht unsicher, wie Sie dabei vorgehen sollen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle drei wichtige Schritte zur Veröffentlichung Ihrer Bauteile im Internet vorstellen.

1. Schritt – Die Prüfung und die 3D-Modellierung Ihrer Produkte durch TraceParts

Ob Ihnen nun 3D-CAD-Modelle und 2D-Ansichten, technische Daten oder spezifische native Modelle vorliegen oder auch nicht – Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, die je nach der von Ihnen gewünschten Methode zur Publikation Ihrer Produkte variieren können.

  • Sind 3D-CAD-Modelle verfügbar?

Wenn Sie bereits über 3D-CAD-Modelle verfügen, können Sie Ihren Katalog sehr schnell online bereitstellen, denn Sie müssen Ihre Produkte nicht erst modellieren.

In diesem Fall kümmert sich ein technisches Team von TraceParts um den Aufbau Ihres Katalogs, um ihn anschließend auf der Website www.traceparts.com (die über eine eigene Klassifizierung verfügt) zu veröffentlichen.

Das brauchen wir von Ihnen:

  • Die technischen Daten der Produkte, die Sie veröffentlichen möchten (Excel-Format aus Ihrer Datenbank)
  • Die 3D-Modelle Ihrer Produkte (empfohlenes Format: STEP)

Anschließend können Sie weitere Elemente zur Ergänzung Ihres Katalogs zur Verfügung stellen, wie z. B. Produktbilder, PDF-Dateien, Maßzeichnungen etc.

Wir führen dann mehrere Tests durch, um die Validität der Modelle im Hinblick auf die Generierung in andere Ausgabeformate zu prüfen. Nach erfolgreicher Prüfunf wird der Katalog schließlich auf der TraceParts CAD-Content-Plattform veröffentlicht.

Ihnen liegen keine CAD-Modelle Ihrer Produkte vor? Keine Sorge, unser Team aus Modellierungsexperten kümmert sich um die Erstellung der 3D-Modelle Ihrer Produkte.

Je nach Bedarf kann die Modellierung parametrisch sein oder nicht.

Dafür müssen Sie dem technischen Team von TraceParts Folgendes zur Verfügung stellen:

  • Alle Pläne, die zum Verständnis der Geometrie der einzelnen Produkte benötigt werden
  • Maßtabellen Ihrer Produkte 

Nach der Erstellung der 3D-Modelle kümmert sich unser technisches Team um den Aufbau des Katalogs und führt anschließend ein Testverfahren hinsichtlich der Generierung mehrerer Formate durch. Dann wird der Katalog auf der CAD-Plattform von TraceParts veröffentlicht.

Ein einfaches Auswahlverfahren oder ein Auswahlverfahren mit mehreren Optionen (auch Konfigurator genannt)

Die Produktauswahl erfolgt über eine einfache Auswahltabelle mit X Spalten für die verschiedenen Produktmerkmale und Y Zeilen für die angebotenen Produktreferenzen. Hierbei handelt es sich um das einfache Auswahlverfahren.

Sind für die Produktauswahl mehrere Tabellen oder Auswahllisten vorhanden, in denen eine präzise Auswahl einer Produktreferenz vorgenommen werden muss, so benötigen Sie einen Konfigurator.

Abhängig von den technischen Daten, die vom Nutzer des Produkts gewählt werden, passt sich die Konfigurationstabelle an, um eine genaue Auswahl der Produktreferenz zu ermöglichen.

2. Schritt – Die Auswahl einer (oder mehrerer) Lösungen, um Ihre 3D-Produkte online zu veröffentlichen

 1. Ihren Katalog online auf der Website www.traceparts.com veröffentlichen

Die CAD-Plattform von TraceParts ist seit über 17 Jahren im Internet präsent. Bis heute wurden hier bereits mehr als 78 Millionen CAD-Dateien heruntergeladen.

2017 verzeichnete sie 4,3 Millionen eindeutige Besucher und 77 Millionen aufgerufene Seiten. Derzeit sind 3,2 Millionen Nutzer registriert, dabei handelt es sich vor allem um Planer und Ingenieure, und die Zahl der Nutzer wächst weiter an.

Über die Plattform von TraceParts haben die Fachkräfte der Branche rund um die Uhr Zugriff auf Hunderte Millionen zertifizierter Standardprodukte, die mit ihrer CAD-Software kompatibel sind.

Diese Lösung ermöglicht den Herstellern industrieller Bauteile:

  • ihre Sichtbarkeit im Web erhöhen
  • technischen Support zu nutzen
  • Angebotsanfragen online zu erhalten, sei es über ein Formular oder über eine URL, die auf das eigene Kontaktformular verweist
  • die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Herstellern vergleichbarer Produktkategorien sicherzustellen, die bereits auf der Plattform vertreten sind
  • exakte Produktreferenzen zu übermitteln, die anschließend in die Beschaffungssysteme der Anwender integriert werden können.
  • ihre Produkte in mehr als 60 unterschiedlichen Formaten bereitzustellen

 2. Die Integration der 3D-Modelle Ihrer Produkte mit der Technologie von TraceParts

  • Integration der 3D-Modelle Ihrer Produkte auf einer speziellen Website

Bei dieser Lösung wird eine Mini-Website erstellt, die von TraceParts gehostet wird. Auf diese Website kann direkt über einen Link oder eine Rubrik der Website des Herstellers zugegriffen werden.

Damit ist der gesamte CAD-Inhalt des Herstellers über eine einfache, Logo-basierte Benutzeroberfläche verfügbar und bietet dieselben technischen Merkmale wie eine Online-Bibliothek.

Integration der TraceParts-Technologie auf Ihrer Website mittels iframe

Bei dieser technisch etwas komplexeren Lösung ist gegebenenfalls die Hilfe eines Webentwicklers erforderlich, da die Inhalte der TraceParts-Plattform mithilfe eines HTML-Tags („iframe“) direkt auf Ihrer Website integriert werden.

Auf diese Weise können bestimmte Funktionen der CAD-Plattform von TraceParts – wie der 3D-Viewer – direkt auf Ihre Website eingebunden werden.

Die Nutzer Ihrer Produkte können dann die gewünschten CAD-Dateien herunterladen, ohne Ihre Website verlassen zu müssen.

Erstellen Sie Ihre eigene Benutzeroberfläche mithilfe der Webservices von TraceParts

Diese Lösung ermöglicht eine optimale Personalisierung Ihrer Weboberfläche. Die Webdienste ermöglichen dann die Anzeige der CAD-Daten in Übereinstimmung mit der Grafikcharta des Herstellers, um dessen visuelle Identität gewährleisten.

So können Sie selbst wählen, welche TraceParts-Inhalte Sie auf Ihrer Website integrieren möchten.

TraceParts stellt die gesamte erforderliche Dokumentation zur Verfügung, damit Ihr Webteam die unterschiedlichen Webservices integrieren und so Ihre eigene Oberfläche erstellen kann.

 3. Stellen Sie Ihren 3D-Produktkatalog mit einer mobilen App zur Verfügung

Apps sind praktisch und einfach zu bedienen und erleichtern die Darstellung von Word- oder PDF-Dokumenten und Webseiten.

Sie sind zudem benutzerfreundlicher als ein üblicher Arbeitsplatz und können sich als ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Präsentation Ihrer Produkte auf Messen oder bei Gesprächen mit Fachleuten erweisen.

Und vor allem steigt die Zahl der Nutzer, die Dateien auf mobile Geräte herunterladen, stetig an. Eine aktuelle Umfrage unter den Nutzern der TraceParts-Plattform hat ergeben, dass 37 % aller Fachkräfte regelmäßig ein Smartphone oder Tablett benutzen, um nach Anbietern zu suchen.

3. Schritt – Angebot und Projektplan

Sobald Sie eine passende Lösung gefunden haben, erhalten Sie von einem unserer 3D-Marketing-Experten ein detailliertes Angebot.

Und wenn Sie bereit sind, stellen wir Ihnen einen Aktionsplan zur Verfügung, damit Sie den Fortschritt der Veröffentlichung Ihres Katalogs nachverfolgen können.

Die Veröffentlichung eines Katalogs ist gar nicht so kompliziert, wie es scheint – in drei Schritten ist es geschafft!

Es ist dabei wichtig, die richtigen Ansprechpartner zu haben, die Sie entsprechend Ihren Anforderungen beraten.

Wenn Sie Fragen haben oder Ratschläge benötigen, helfen Ihnen unsere Experten dabei, die richtige strategische Entscheidung zu treffen. Für den Fall, dass Sie bereit sind, den nächsten Schritt machen und mehr über die Onlinestellung von CAD- und Produktdaten erfahren möchten, kontaktieren Sie doch einfach einen unserer 3D Produktmarketing-Experten.

Über den Autor

Stefan Kolb
Stefan Kolb

Online Marketing Manager, TraceParts

Andere ähnliche Beiträge