L’avènement de la modélisation 3D a révolutionné la conception. À titre d’exemple de la puissance que la CAO (conception assistée par ordinateur) 3D peut offrir aux concepteurs, lorsque Boeing a mis en service le 777 en 1995, c’était le premier avion commercial à être entièrement conçu à l’aide de la CAO 3D. Avec le système CATIA développé par IBM et Dassault Systèmes, Boeing a compris les avantages qu’offrait la conception par ordinateur.
Il a toutefois fallu attendre de nombreuses années avant que la CAO 3D ne devienne un outil accessible à tous. L’adoption d’un logiciel 3D traditionnel était, et continue d’être, intimidante. Non seulement les logiciels étaient coûteux, mais la formation et le support continu pour des systèmes aussi complexes représentaient un coût important. La hiérarchie rigide des logiciels de modélisation paramétriques demandait un certain temps d’apprentissage, et seules les plus grandes entreprises avaient les moyens d’investir dans des opérateurs de CAO.
C’est pourquoi les premiers partisans des logiciels de conception 3D ont été de grandes entreprises, les constructeurs automobiles et aéronautiques en tête. L’utilisation de logiciels de CAO 3D était tout simplement hors de portée des petites entreprises.
Les dernières évolutions des logiciels de CAO 3D ont toutefois changé la donne. L’émergence de logiciels de modélisation directe comme Onshape a permis aux concepteurs et aux non-concepteurs d’utiliser des logiciels de CAO 3D. Cette nouvelle technologie se prête à un large éventail de tâches qui auraient été impossibles à réaliser avec les logiciels paramétriques traditionnels.
Aussi puissants que soient ces outils de conception assistée par ordinateur, il y a toujours une tâche qui monopolise un temps précieux qui serait mieux employé à des fins créatives : la modélisation.
Êtes-vous un concepteur ou un modeleur ?
La création d’une forme tridimensionnelle complexe dans un outil de CAO est une tâche chronophage. L’introduction de la modélisation directe et l’approche véritablement innovante et révolutionnaire d’Onshape ont considérablement facilité la modélisation et ont permis à des utilisateurs non spécialistes de la CAO d’adopter cette puissante technologie. Néanmoins, les concepteurs qui souhaitent intégrer des modèles précis de composants dans leur conception doivent encore déployer des efforts considérables pour les recréer avec exactitude. Or, les efforts consentis pour la remodélisation de composants standard diminuent le temps qui peut être consacré à la conception.
Le fait d’avoir accès à des modèles 3D dédiés et prédéfinis des composants nécessaires à une conception donnée peut permettre de gagner un temps considérable et ainsi de raccourcir le processus de conception. Les fabricants de composants ont compris depuis longtemps l’importance de fournir ces modèles aux clients. En fournissant un accès en temps réel et en libre-service aux données de conception, ils facilitent l’intégration de leurs produits dans les conceptions.
De nombreux fabricants choisissent de publier leurs modèles sur leur propre site web dans quelques formats de fichiers neutres. Les formats neutres sont conçus pour être universels, ayant été créés pour permettre le partage d’informations 3D entre les entreprises et les collaborateurs. Presque toutes les plateformes logicielles 3D permettent d’importer et d’exporter des formats neutres. Toutefois, le partage des informations de conception 3D comporte des pièges qu’il convient de prendre en considération.
La représentation en 3D d’un objet solide est le rôle principal de la modélisation 3D, si bien que la géométrie du modèle doit être précise. Or, il n’est pas possible de se fier aux formats neutres pour obtenir une précision complète pendant le processus d’importation. Des erreurs peuvent se produire lorsque les systèmes logiciels interprètent des fichiers au format neutre, ce qui oblige l’utilisateur à effectuer des contrôles supplémentaires pour s’assurer que le transfert d’informations est correct.
Un autre aspect important de la conception est le fil conducteur numérique. Le fil conducteur numérique correspond à l’enregistrement du composant. Il est tissé à chaque étape de sa vie, à l’instar d’un fil de soie dans un vêtement. Il commence lorsqu’un modèle 3D est incorporé dans une conception, mais il dépend de la disponibilité des informations correctes au début du processus. Les logiciels de CAO 3D modernes peuvent rassembler ces données dans une nomenclature, mais l’utilisation de formats CAO neutres ne permet pas d’intégrer automatiquement ces informations. L’utilisation de formats neutres oblige le concepteur à saisir ces données de nomenclature manuellement. Non seulement cette opération fait perdre un temps précieux à la conception, mais elle risque également de rompre le fil conducteur numérique dès le début du processus.
Il existe une alternative aux formats neutres. Chaque plateforme logicielle de modélisation 3D génère son propre format de fichier, optimisé pour l’utilisation dans son propre environnement virtuel. C’est ce que l’on appelle un format de fichier natif.
Les modèles créés à l’aide du format natif seront conformes à toutes les règles internes du logiciel et contiendront toutes les informations nécessaires à leur conception, ainsi qu’une liste complète des composants utilisés. Cela garantit le plus haut niveau d’intégration avec le logiciel de conception et inclut les données correctes pour maintenir le fil conducteur numérique pendant toute la durée de vie de la conception. Celui-ci fournira une nomenclature intégralement détaillée pour faciliter le processus d’achat.
TraceParts s’intègre en toute transparence à Onshape
C’est la fonctionnalité qu’Onshape a intégrée dans son système de CAO innovant basé sur le cloud. La nouvelle app native de TraceParts qui a été introduite dans Onshape offre aux utilisateurs un accès instantané à la gigantesque bibliothèque de conception de TraceParts. Disponible gratuitement, cette bibliothèque permet aux concepteurs d’accéder instantanément aux modèles 3D de plus de 130 millions de références de composants industriels provenant de plus de 1 100 fabricants de premier plan.
L’intégration est transparente. Une fois qu’il a sélectionné un produit dans la bibliothèque, l’utilisateur peut afficher un aperçu 3D en temps réel du modèle et de ses données associées et choisir de l’insérer directement dans la conception active. Le composant est intégré dans la nomenclature à l’aide du format de données natif d’Onshape, ce qui permet de contourner immédiatement tout problème de compatibilité ou de précision du modèle. En fait, comme Onshape héberge la conception sous la forme d’une entrée de base de données dans le cloud, le téléchargement classique de fichiers n’est pas non plus nécessaire
La fonctionnalité innovante basée sur le cloud utilisée par Onshape a été intégrée à la bibliothèque TraceParts pour fournir un nouvel outil puissant d’aide à la conception collaborative. En temps réel, les utilisateurs peuvent partager des concepts et des conceptions avec des collègues et même des clients dans le monde entier. La possibilité de comparer rapidement des solutions alternatives tout en visualisant le modèle signifie que tous les participants peuvent influer sur le processus de conception. Qu’elle fasse partie de la phase conceptuelle, du cycle de conception ou même de l’argumentaire de vente, cette intégration novatrice d’une bibliothèque en ligne avec un logiciel de conception dans le cloud va révolutionner les flux de travail de conception.
La combinaison de l’interface innovante basée sur le cloud d’Onshape avec le catalogue en ligne fourni par TraceParts crée un nouvel outil puissant pour les concepteurs et les non-concepteurs. En incorporant des modèles 3D précis dans l’interface intuitive d’Onshape, les concepteurs peuvent gagner un temps précieux en éliminant la nécessité de remodéliser des composants existants. Pour leur part, les non-concepteurs peuvent apporter leur contribution à la conception, ce qui garantit le meilleur résultat possible pour les fabricants et les clients.
Collaborative, intuitive et inclusive… intégrez la bibliothèque TraceParts dans votre processus de conception avec Onshape.
Abonnez-vous gratuitement à l’application TraceParts 3D Design Library directement depuis l’app store d’Onshape !
David Pike est plus connu sous le nom de Connector Geek. Bénéficiant de près de 30 ans d'expérience dans le monde de l'interconnexion, David a à cœur d'aider les ingénieurs à mieux comprendre les solutions d'ingénierie intéressantes.