ANT Antriebstechnik développe un configurateur en ligne avec TraceParts
Dans les temps pour le salon de l’automatisation Motek, ANT présente son configurateur web pour les vérins à vis et les vérins à grande vitesse.
Les vérins à vis et les vérins à grande vitesse d’ANT Antriebstechnik constituent le noyau cinématique de nombreux modules de processus innovants pour l’automatisation. L’entreprise basée à Schweinfurt, en Allemagne, a récemment élargi de manière significative son éventail de types et variantes figurant dans cette gamme de son portefeuille. En collaboration avec le spécialiste des plateformes de contenu CAO TraceParts, elle développe actuellement un configurateur en ligne basé sur le navigateur et destiné aux concepteurs, qui sera lancé à l’occasion du salon Motek de cette année. ANT le présentera à Stuttgart sur le stand 1214, dans le hall 1 du centre d’exposition.Lorsqu’il s’agit de convertir très efficacement des mouvements rotatifs en mouvements linéaires, les vérins à vis et les vérins à grande vitesse développés par ANT Antriebstechnik comptent parmi les meilleures solutions disponibles sur le marché des composants d’automatisation. Au cours des deux dernières années, l’entreprise a ajouté de nombreuses variantes à son offre dans ce segment de produits. En outre, pour que les concepteurs et les développeurs puissent accéder rapidement et facilement à cette nouvelle gamme, ANT fait actuellement développer par TraceParts un configurateur de produits qui sera présenté au salon Motek à venir.
La mise à disposition en ligne de toutes les versions standard disponibles et, en particulier, la possibilité de transférer les données CAO correspondantes du nouveau configurateur directement vers des systèmes CAO courants tels que Solidworks, ProE, Catia, Inventor et bien d’autres, amélioreront considérablement la disponibilité de nos vérins à vis et vérins à grande vitesse pour les utilisateurs et les clients.
Raccourci vers une solution spéciale
Le nouveau configurateur web ne se contentera toutefois pas de simplifier le choix et la conception des nombreuses versions standard des vérins à vis et des vérins à grande vitesse d’ANT. En fait, l’outil en ligne est conçu de telle sorte que, une fois la configuration terminée, il offre la possibilité de faire une demande spécifique de devis et de préparer le processus suivant impliquant l’optimisation individuelle de la sélection effectuée par les ingénieurs d’ANT.
À partir des configurations en ligne des clients, nos structures de production flexibles nous permettent de concrétiser très rapidement et facilement des demandes particulières pour des applications données.
ANT donnera pour la première fois un aperçu du fonctionnement de son nouveau configurateur en ligne aux concepteurs, développeurs et acheteurs de fabricants d’installations et d’intégrateurs de systèmes sur son stand 1214 situé dans le hall 1 du centre d’exposition du Motek de Stuttgart. L’entreprise présentera également plusieurs modèles de vérins à vis de la série NM (vis trapézoïdale), ainsi que des vérins à grande vitesse de la série NG (filetage à billes ou trapézoïdal) et des vérins à hautes performances de type NH (filetage à billes).
A propos de ANT Antriebstechnik
ANT Antriebstechnik opère selon une stratégie double. Aux fabricants d’installations qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs projets d’automatisation, l’entreprise fournit des modules linéaires, des vérins à vis et des vérins à filetage à billes choisis dans le catalogue ou répondant à des fabrications spécifiques du client. Pour tous les autres clients, ANT met à disposition sa gamme de prestations tout-en-un, depuis la planification et la conception jusqu’au montage et à la réception des solutions de systèmes complets. Pour ce faire, l’entreprise utilise non seulement le portefeuille de Bosch Rexroth, mais aussi ses propres capacités de développement et de production, ainsi que les opportunités de coopération flexibles offertes par son concept de partenariat. ANT peut ainsi produire non seulement des guides linéaires et des vérins modifiés spécifiques des clients, mais aussi des modules de processus entiers pour des systèmes de portique et des dispositifs de montage, jusqu’à des systèmes complets d’usinage, de montage, de manutention et d’essai.