Internet a
révolutionné presque tous les aspects de la vie quotidienne au cours du dernier
quart de siècle.
Conçu à l’origine
comme un outil permettant aux scientifiques de partager des informations, il
est rapidement devenu le moyen par lequel nous pouvons communiquer dans le
monde entier.
Il y a eu une autre révolution d’internet. La dernière décennie a vu naître une nouvelle génération d’appareils utilisant internet pour communiquer entre eux. Les machines qui partagent des informations entre elles sont devenues aujourd’hui tellement courantes qu’elles sont désignées sous un nouveau nom : l’internet des objets.
Applications de l’internet des objets dans nos foyers et le secteur industriel
La plupart d’entre nous
avons affaire à l’internet des objets dans
nos foyers. La croissance de la sécurité basée sur
internet, les compteurs intelligents et la disponibilité d’enceintes connectées
impliquent que bon nombre de personnes vivent dans des habitations connectées.
Toutefois, les applications de l’internet des
objets dans le secteur de l’industrie sont encore plus puissantes. Elles ont
été décrites comme la prochaine révolution industrielle et ont leur propre
nom : l’industrie 4.0.
Le résultat final de l’industrie 4.0 est
l’usine intelligente. L’usine moderne est remplie de machines qui
communiquent entre elles, partageant des données
qui contrôlent tout, depuis la consommation d’énergie jusqu’aux calendriers
d’entretien.
La véritable puissance de l’industrie 4.0 réside dans la capacité à intégrer un processus de production complet et à le contrôler de façon centralisée.
Internet a changé notre façon de vivre et de travailler
L’utilisation
d’internet pour connecter les machines
implique qu’elles n’ont plus besoin d’être regroupées dans de vastes lieux
uniques. Les machines ou composants qui constituent une usine n’ont plus besoin
d’être au même endroit.
Le secteur des
énergies renouvelables en est un excellent exemple. Les parcs éoliens peuvent
se composer de dizaines, voire de centaines d’éoliennes réparties sur une vaste
zone. Avec la technologie traditionnelle, de telles installations auraient posé
de gros problèmes aux opérateurs. Chaque éolienne étant installée à distance de
sa voisine dans les endroits exposés, l’inspection et la maintenance auraient
été considérables.
L’industrie 4.0
modifie les méthodes utilisées par les opérateurs pour garantir l’exécution sécurisée de leurs installations.
En installant une série de capteurs sur chaque éolienne et en les reliant entre eux, les opérateurs peuvent collecter une énorme quantité de données en temps réel. Une fois qu’elles sont collectées, la tâche principale consiste à les analyser de manière utile.
La puissance du jumeau numérique
C’est là qu’intervient le jumeau numérique.
Un jumeau numérique est une réplique
de l’appareil réel qui existe électroniquement dans un espace virtuel. C’est un
modèle de la machine d’origine qui
montre comment l’exemplaire réel doit fonctionner.
Toutefois, si le jumeau numérique n’était
qu’un modèle, il serait d’une utilité limitée. Bien qu’il puisse être utilisé
pour montrer comment une machine doit fonctionner, il ne peut apporter aucune
aide concrète. En revanche, en prenant toutes les données collectées par les
capteurs dans l’exemplaire d’origine et en les introduisant dans le jumeau
numérique, il est possible de créer une
simulation en temps réel de la machine en cours d’utilisation.
C’est là toute la puissance du jumeau numérique.
En combinant le modèle de la machine d’origine et en le comparant aux données
en temps réel des capteurs, il est possible d’identifier et même de prévoir les
problèmes potentiels. Par exemple, une vibration inattendue pourrait indiquer
des dommages qui nécessiteront une attention particulière. Une hausse de la
consommation d’énergie pourrait suggérer que des composants arrivent en fin de
vie et doivent être remplacés.
De plus, la comparaison des données
historiques avec les attentes permettra à l’opérateur d’affiner la précision du jumeau numérique. Celui-ci sera alors
encore plus utile pour prédire
l’entretien ou les pannes à venir.
En combinaison avec des techniques de gestion du cycle de vie des produits (PLM), les opérateurs peuvent s’appuyer sur cette précision pour s’assurer que les pièces de rechange sont disponibles au moment et à l’endroit où elles sont le plus nécessaires, y compris pour des installations situées dans des régions éloignées.
Internet a changé à jamais notre façon de partager des données.
Il change
désormais la façon dont les machines partagent des données, permettant aux
opérateurs de créer des installations complexes dans le monde entier.
C’est la
puissance du jumeau numérique qui relie
le monde réel à l’environnement virtuel et permet aux ingénieurs d’exploiter pleinement ces données.