Le statistiche delle campagne di e-mail marketing nel settore industriale
Ti sei mai chiesto come si posizionano le tue
campagne e-mail rispetto a quelle dei tuoi concorrenti in termini di tassi di
apertura e di clic? Le tue campagne generano abbastanza lead? Oppure, qual è il
rapporto qualità-prezzo della tua campagna? In breve, dove ti trovi rispetto
alla media del settore?
Queste sono domande del tutto legittime. Ma come per ogni benchmark, è difficile trovare questo tipo di informazioni sul Web. La maggior parte dei benchmark ha un carattere piuttosto generico.
In più, per i fornitori di componenti industriali, i fornitori di software informatici o i professionisti della stampa 3D, della prototipazione e degli scanner 3D, non è affatto semplice mettere a confronto le proprie statistiche sulle campagne con dati così globali.
Abbiamo pertanto analizzato quasi 500 campagne che abbiamo inviato per conto dei nostri clienti, che sono essenzialmente fornitori di componenti industriali, fornitori di software informatici o professionisti della produzione additiva, per poterti fornire elementi di confronto.
Qual è un buon tasso di apertura nel settore industriale?
Indipendentemente dal settore, un buon tasso
di apertura è generalmente compreso tra il 15 e il 25%.
A tal proposito, di recente, Hubspot
ha pubblicato un articolo che esamina i tassi delle campagne di e-mail
marketing. In media, nel settore industriale il 20% è considerato un buon tasso
di apertura.
Questa cifra, tuttavia, va osservata in
prospettiva, poiché un buon tasso di apertura dipende da molteplici fattori:
Lo stato dell’elenco di
destinatari
La qualità dell’oggetto
La media del settore a cui
appartiene la tua impresa.
Ad
esempio, il tasso di apertura delle imprese che appartengono al settore
elettronico si aggira intorno al 19%, mentre quello delle società di software
informatici si aggira intorno al 20% e quello dei produttori attorno al 23%.
Nello studio che abbiamo preparato, potrai osservare che i tassi di apertura delle campagne dei nostri clienti variano in base alla regione e, soprattutto, in base ai contenuti proposti al pubblico target.
Qual è un buon tasso di clic nel settore industriale?
Sempre secondo Hubspot, indipendentemente dal settore, il 7,8% è considerato un buon tasso di clic.
In un articolo di Plezi che
raggruppa 4 diversi studi sui tassi dell’e-mail marketing*, invece, il tasso di
clic medio nel settore B2B si ferma al 3,06%.
Una bella differenza, no?
Prima di darti maggiori informazioni sul tasso
di clic, ecco un piccolo promemoria di come viene calcolato questo indicatore:
Tasso di clic = (numero di clic su un link contenuto in
una e-mail/numero di e-mail recapitate) x 100
Il tasso di clic è uno degli indicatori di
performance da monitorare prioritariamente per valutare l’efficacia di una
campagna di e-mail marketing. Se il tasso di clic è alto, significa che i
contenuti dell’e-mail rispondono alle problematiche dei tuoi destinatari.
La ricette miracolosa per un buon tasso di
clic dipende da:
La pertinenza dei contenuti
rispetto al pubblico target
Il rapporto testo/immagini: 80%
testo e 20% immagini è l’ideale
L’efficacia della call-to-action
(testo, colore, posizione)
*Questo numero rappresenta la media di 4 studi pubblicati tra il 2018 e il 2019 da Mailchimp, IBM, Campaign Monitor e GetResponse.
Qual è un buon tasso di reattività nel settore industriale?
Talvolta, tra il tasso di clic e il tasso di reattività ci può essere una certa ambiguità. In realtà, si tratta di un indicatore complementare al tasso di clic.
Del resto, se tra tutti i KPI fosse necessario salvarne solo uno per analizzare le campagne e-mail, sarebbe proprio questo! Corrisponde al rapporto tra tasso di clic e tasso di apertura.
Si calcola così:
Tasso
di reattività = (numero di clic su un link contenuto in una e-mail/numero di
e-mail aperte) x 100
TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.