Стандартные, крепежные и машинные элементы доступны по всему миру в 3D формате
Для производителей стандартных деталей становится все более важным, чтобы их продукция была доступна во всем мире через подходящие порталы. Otto Ganter GmbH & Co. KG, базирующаяся в Фуртвангене, Германия, уже много лет сотрудничает с компаниями, в том числе с TraceParts.
Благодаря защищенным процессам, конечным клиентам предлагается широкий выбор действующих деталей в их родном формате САПР.
Для меня большая честь настоящим представить Вам наш прайс-лист на разные детали машин и вежливо попросить Вас уделить ему серьезное внимание и проявить любезность, оказав мне честь разместить заказ.
Так началось предисловие к самому первому каталогу Ganter, опубликованному основателем компании Отто Гантером в 1912 году. Это показало, что он опередил свое время, поскольку всего 5 лет спустя появились первые стандарты DIN.
Отто Гантер основал свою компанию в 1896 году сначала как механическую мастерскую. Но вскоре ему пришла в голову идея производить стандартные компоненты машин, такие как ручки или шатуны, в больших объемах и продавать их со своего склада. Это имело двойную выгоду, заключающуюся в снижении цены за единицу и сроков поставки.
Эта основная концепция сохраняется до сих пор. Ganter GmbH & Co. KG в Фуртвангене, в районе Шварцвальда, по-прежнему находится в собственности семьи основателей в 4-м поколении, во главе со Стефаном Гантером.
Мартин Бауэрле и Аксель Вебер с первым каталогом Отто Гантера и текущим каталогом, насчитывающим 1300 страниц.
Однако разнообразие предлагаемых деталей значительно изменилось. В то время как первый каталог Отто Гантера состоял из 12 страниц, текущий каталог насчитывает 1312 страниц, содержащих около 50 000 деталей,
объясняет менеджер по маркетингу компании Аксель Вебер. Здесь невозможно подробно описать каждый продукт. Есть две основные группы:
- Стандартные элементы для управления и зажима
- Крепеж и детали машин.
Изображения, сопровождающие эту статью, также, безусловно, говорят о многом.
Часть ассортимента Ganter, который насчитывает около 50 000 деталей.
Компания среднего размера с 280 сотрудниками теперь видит себя ведущим мировым игроком в этой области, благодаря широкому ассортименту продукции.
Существенный вклад в разнообразие нашего ассортимента вносит использование различных материалов. Диапазон простирается от стали, нержавеющей стали, серого чугуна, литья по выплавляемым моделям и литья под давлением цинка до различных пластмасс.
Ganter дополняет свой портфель продуктами компаний-партнеров в дополнение к собственным продуктам. В целом, Ganter предлагает свою продукцию более чем в 60 странах мира напрямую, через собственные офисы или партнеров по сбыту.
Это означает, что клиенты могут покупать свои стандартные элементы на месте, при этом гарантируя, что высокое качество из Шварцвальда доступно повсюду.
Ganter также предлагает широкий спектр услуг в дополнение к своей продукции. Они включают:
- быстрая доставка (заказы, сделанные до 16.30 в большинстве случаев могут быть доставлены клиенту уже на следующий день)
- возможность изготовления деталей по индивидуальному заказу. Около 30% продукции изготавливается индивидуально под заказ.
- собственный интернет-магазин стандартных элементов, где товары можно покупать так же, как на Amazon и т. д.
В последние годы наблюдается резкий рост активности, осуществляемой через Интернет. По словам Вебера, это «увеличилось в пять раз за последние 5 лет».
Не удивительно, что специалисты по запчастям максимально используют возможности, предлагаемые порталами запчастей, такими как TraceParts.com. Это означает, что, помимо использования каталогов, используются также возможности, предлагаемые TraceParts для услуг электронного маркетинга.
Очень эффективный инструмент для особого позиционирования и продвижения нашего каталога и продуктов.
Быстрая доставка для клиентов очень важна,
вот почему Ganter оснащен сложной логистической
Долгосрочное партнерство с перспективой в будущее
Сотрудничество с TraceParts насчитывает уже около 15 лет.
«В то время мы начали с двухмерных представлений наших деталей, а с начала 2000 года работали с трехмерными версиями в Интернете», – объясняет Мартин Бойерле, менеджер по развитию компании Ganter.
Изначально детали были представлены в очень простой монохромной форме, без движения, и их можно было загрузить только в формате STEP и IGES. Тем временем многое изменилось. Как поясняет Мартин Бойерле: Сейчас мы используем оригинальные геометрические формы, но они были преобразованы нами для выпуска в« геометрию продукта ».
Цикл процесса до публикации деталей на TraceParts.com организован таким образом, что после фактического процесса проектирования в Ganter (в SOLIDWORKS) детали преобразуются в «представление предложения». Это включает удаление значков поверхности и допусков, а также упрощение внутренней геометрии, если она не интересует пользователя.
Затем все размеры детали преобразуются в STEP и передаются в TraceParts. TraceParts продолжает доработку. Это включает в себя возможность загрузки всех деталей во всех текущих исходных форматах САПР.
Как только эти данные созданы, мы получаем контрольную версию в нашем формате САПР, SOLIDWORKS. Если все правильно, мы утверждаем детали для публикации на TraceParts.com.
Что делать пользователям дальше?
При загрузке определенной детали также создается определенный номер заказа. Это переходит к списку запчастей и, если необходимо, к списку заказов на покупку. В итоге заказчики получают именно ту деталь, которую выбрал дизайнер. В основном применяется следующее утверждение: каждая деталь, интегрированная дизайнером, также означает проданную деталь, даже если они могут быть в определенной степени разнообразными.
Довольны ли сотрудники Ganter загрузками?
Да, определенно, – говорит Мартин Бойерле. «Мы рады и довольны восходящей тенденцией». Менеджер по развитию также доволен услугой TraceParts: