3D пластиковые компоненты доступны дизайнерам по всему миру
igus GmbH предлагает своим клиентам десятки тысяч пластиковых компонентов, включая целые системы. Их стало возможным сделать доступными в любое время и в любом месте благодаря технологиям CADClick от KiM, которые виртуализировали компоненты в 3D, а также TraceParts.com, который сделал их доступными как онлайн, так и офлайн. Процесс достигается с непревзойденной легкостью.
Любой, кто просматривает обширный каталог igus, может легко почувствовать себя перенесенным в те дни, когда играл с игрушками Lego и Fischer.
Предоставляется около 92 000 компонентов, предлагающих почти бесконечное количество вариантов дизайна, что подогревает желание дизайнера играть…
Это становится еще интереснее, когда Вы узнаете, что многие компоненты и системы также могут иметь индивидуальную конфигурацию. Все это можно сделать в Интернете, выполнив простые действия.
Прежде чем вдаваться в подробности этого, давайте посмотрим на саму компанию.
Миниатюрная линейная ось с сухим ходом от igus для позиционирования небольших грузов.
Запуск гаража
Основатель компании Гюнтер Блазе начал свой бизнес в 1964 году в гараже. Его первоначальная идея заключалась в том, чтобы использовать литье под давлением для производства компонентов, которые раньше приходилось производить другими, более дорогими методами или из совершенно других материалов.
Изначально Blase производила индивидуальные компоненты на заказ. Позже он занялся собственным ассортиментом продукции. Первый каталог появился в 1979 году. После скромного начала, igus продемонстрировала очень сильный рост.
В компании со штаб-квартирой в Кельне сейчас работает почти 2000 сотрудников, из которых около 1000 работают на основной производственной площадке. Остальные расположены в офисах в 28 странах. У компании есть торговые партнеры в 42 странах по всему миру, что делает igus настоящим глобальным игроком.
Однако около 90% из 92 000 или около того компонентов, упомянутых ранее, производятся в Кельне. Это позволяет самой компании иметь в наличии все необходимые атрибуты и быстро и гибко реагировать на требования клиентов.
Все наши продукты обладают двумя неотъемлемыми чертами: они либо дешевле, чем продукты конкурентов, либо служат дольше, и часто оба применимы.
Ежегодно igus разрабатывает от 1500 до 2500 новых продуктов и усовершенствований.
Основными производственными линиями компании из Кельна являются пластиковые подшипники скольжения, энергоцепи и компоненты автоматизации.
Успешные партнеры по компонентам онлайн
Компоненты и системы, поставляемые igus, являются типичными установочными частями для дизайнеров компаний, занимающихся разработкой приложений. В идеале они хотят иметь возможность напрямую переносить эти компоненты виртуально – в настоящее время в виде трехмерных моделей – в формате САПР, который им нужен, без необходимости их перепроектирования.
Вот почему мы изначально сами начали виртуализировать наши компоненты и поставлять их в формате DXF.
Это потребовало большой работы, и ее недостатком было то, что компоненты были статичными, и заказчик больше не мог влиять на них. Желание многих клиентов использовать другие форматы САПР и желание igus производить не исходную геометрию, а «уменьшенные» модели привели в 1999 году к поиску компетентного поставщика услуг.
Это была фирма KiM, которая произвела умное соединение с нашей экспертной системой для энергетических цепей. Это оказался хороший выбор, как и сегодня.
Джоши Роэ, руководитель отдела электронных СМИ в igus в Кельне
Компания igus, которая является нашим клиентом на протяжении многих лет, является чрезвычайно инновационной и высоко ценит обслуживание клиентов. Это означает, что работа конечного потребителя становится очень простой благодаря множеству программных инструментов.
Таким образом, текущий процесс предполагает первоначальную подготовку данных внешним поставщиком услуг из-за текущего большого объема продукции. Затем данные поступают в KiM, который обрабатывает их дальше (включая создание разных языковых версий и конфигураций).
Наконец, модели продуктов передаются через KiM со всей дополнительной информацией в TraceParts, где они публикуются на TraceParts.com и на DVD TraceParts.
Я также хотел бы упомянуть, что в TraceParts мы не создаем никаких геометрических фигур. Поскольку мы используем в TraceParts ядро CADClick, технологию KiM, мы можем импортировать данные напрямую от клиентов KiM. Это означает, что пользователи во всем мире могут выбирать, по какому маршруту они хотят идти.
Выбор энергетической цепи для кругового и спирального движения через портал TraceParts.
Доступ через домашнюю страницу igus дает значительное преимущество. Благодаря технологии конфигурации KiM CADClick, на этой странице были созданы конкретные конфигурации продукта, позволяющие создавать индивидуальные решения для ряда компонентов или систем, а не непосредственно в качестве элемента каталога. Таким образом, igus предлагает своим клиентам инновационные услуги.
Возьмем для примера энергетическую цепочку. Он может иметь длину хода от 10 см до 800 м. Не говоря уже о том, что кабели можно вставлять, а внутренние отсеки можно расположить по-разному.
Этот процесс очень выгоден как для производителя компонентов, так и для пользователя. igus не требует или требует очень мало усилий для обработки конкретного дизайна продукта, что позволяет экономить дни на каждом запросе.
Пользователи также имеют возможность круглосуточно и без выходных из любого места создать свое конкретное решение, которое они могут получить немедленно и интегрировать.
Таким же образом можно создавать файлы 3D PDF и передавать их пользователю. igus также предлагает полностью идентичную автономную библиотеку, которую можно загрузить для всех, кто не может или не имеет права работать в сети. Он также был создан KiM.
Прошлый опыт и взгляд в будущее
К настоящему времени опыт использования описанного решения был «положительным в течение многих лет». Как говорит Роэ,
Это было очень хорошо встречено клиентами, и у нас есть огромное количество загрузок 3D-моделей. Система работает надежно.
Не менее оптимистично он оценивает сотрудничество с партнерами TraceParts и KiM.
Мы чувствуем, что получаем хороший сервис, работающий без сбоев, и они всегда открыты для наших новых идей.
В будущем их будет больше. Они также хотели бы анимировать модели САПР.
Мы ожидаем, что пользователям будет полезно, если они смогут имитировать движение не только наших компонентов роботов, но и наших энергетических цепей. Поможет добиться надежной планировки. Это то, над чем мы будем работать с нашими партнерами.
Для дополнительной информации:
Igus: www.igus.com
Kim: www.cadclick.de
Данные Igus CAD на TraceParts: www.traceparts.com
Свяжитесь с нами: info@traceparts.com