2018 聚焦于 www.traceparts.com CAD 内容库的创新

更高的关键性能指标证实了工程师和设计师如何拥向网站下载工业零部件的 CAD 模型。

法国圣罗曼,2019年2月5日 – 2017 年 12 月,TraceParts 推出新的 CAD 内容平台,旨在最终取代其之前的 tracepartsonline.net 库。平台上线一年多后,是时候回顾一下结果了。

TP-in-numbers-min

2018 年,整个 TraceParts 发布网络打破了一项新记录:独立访问者达到 400 万,网页浏览量达到 9600 万。通过不断改进其平台上的功能,TraceParts 已经成为所有专业设计师重要的 3D 内容来源,他们使用该网站下载了数百万个工业零部件的 CAD 模型

整个 2018 年,平台增加了新的技术特性,包括一个更轻量化的 3D 浏览器和超高性能搜索引擎,提供快速和准确的结果。设计师现在可以使用多标准过滤系统,根据零件类型、供应商、标准、尺寸和规格等标准来微调其 CAD 模型搜索。

除了改进技术特性外,该网站还提供了新的设计,以体现作为最大电子商店的相同风格,从而增强用户体验。

作为持续保证用户满意之决心的一部分,TraceParts 在 45000 多名工程师和设计师中开展了一项调查,以了解他们对新平台的看法,结果证实,所有的更改都带来了回报:

  • 84% 的受访者愿意向朋友或家人推荐这个平台
  • 82% 的人对下载 CAD 模型的过程感到满意
  • 72% 的人对搜索结果的相关性感到满意
  • 72% 的人对产品页面的新展%

关于 TraceParts

TraceParts 是全球领先的工程、工业设备和机械设计 CAD 内容平台,共有来自 195 个不同国家或地区的产品信息和技术数据。 TraceParts 隶属于 1990 年成立的 Trace Group,致力于通过 CAD 零部件库、产品目录和配置器等功能强大的云端 API 和 SaaS 应用,为 800 多个不同规模、不同行业的客户提供极具针对性的营销曝光机会。

TraceParts 的全面数字营销服务可帮助零部件制造商和分销商、3D 打印和快速原型制作供应商、CAD/CAM/CAE/ECAD 软件和计算机硬件供应商推广他们的产品和服务,并开发高质量的潜在客户。

TraceParts CAD 内容平台可供全球数百万工程师和设计师免费访问。在该平台上,用户可访问 2,204 多个供应商认证产品目录、数十亿 2D 图纸和 3D CAD 模型,以及产品数据手册。这些内容完美契合众多工业领域的设计、采购、制造和维护流程及操作的数字化需求。

关于作者

TraceParts
TraceParts

TraceParts 是全球领先的工程、工业设备和机械设计 CAD 内容平台。TraceParts 致力于通过 3D 零部件库、产品目录和配置器等功能强大的云端 API 和 SaaS 应用,为各行各业、不同规模的数百位客户提供高针对性的潜在客户开发营销服务。

其他类似文章