Traceparts

TraceParts & SOLIDWORKS Electrical-Zusammenarbeit: Integration des TE-Connectivity-Katalogs in das Electrical Content Portal (ECP)

Was ist das Electrical Content Portal? 

In der schnelllebigen Welt der elektrischen und mechatronischen Konstruktion bilden Datenqualität und -konsistenz die Grundlage für Innovation. Elektroingenieure sind auf präzise, strukturierte und vernetzte Komponentendaten angewiesen, um effizient zu konstruieren, effektiv zusammenzuarbeiten und Produkte von Anfang an richtig zu entwickeln. 

Das Electrical Content Portal (ECP) ist die dedizierte Bibliothek für SOLIDWORKS Electrical und stellt Ingenieuren alle essenziellen Daten zur Verfügung, die für eine vollständige elektrische Konstruktion erforderlich sind. 

Jede im ECP verfügbare Komponente enthält: 

  • elektrische Daten und Eigenschaften zur Definition von Schaltplänen, 
  • Symbole für Übersichtspläne und detaillierte elektrische Schaltpläne, 
  • 2D-Footprints für präzise Schaltschrank- und Panel-Layouts, 
  • 3D-Modelle, die eine nahtlose Integration in SOLIDWORKS Electrical 3D– und CATIA Electrical-Umgebungen ermöglichen. 

Durch die Verknüpfung dieser umfangreichen elektrischen Inhalte über Schaltplan- und 3D-Anwendungen hinweg gewährleistet das ECP durchgängige Konstruktion und Datensynchronisation – und schafft damit die Grundlage für einen echten digitalen Zwilling des elektrischen Systems. 

So können Teams mit maximaler Genauigkeit und Sicherheit vom Schaltplanentwurf über das 3D-Layout bis hin zur Fertigungsdokumentation arbeiten. 

Stärke durch Partnerschaft: Zusammenarbeit mit TraceParts 

Um das Wachstum und die Qualität dieses Content-Ökosystems zu beschleunigen, haben wir eine strategische Zusammenarbeit mit TraceParts aufgebaut, einem weltweit führenden Anbieter von 3D-Katalog- und Datenmanagementlösungen. 

Gemeinsam haben wir einen robusten Workflow sowie eine durchdachte Datenstrategie definiert, die Hersteller direkt mit dem Electrical Content Portal (ECP) verbindet. 

Diese Partnerschaft ermöglicht es uns: 

  • elektrische Komponentendaten direkt von den Herstellern zu erfassen und zu validieren
  • diese Daten gemäß den ECP-Standards anzupassen und anzureichern
  • alle erforderlichen Attribute zu extrahieren und zu strukturieren, einschließlich elektrischer Eigenschaften, Symbole, 2D-Footprints und 3D-Modelle
  • Inhalte in den korrekten, von SOLIDWORKS Electrical und CATIA Electrical unterstützten Formaten bereitzustellen. 

Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass Konstrukteure von einer kontinuierlich wachsenden Bibliothek herstellerzertifizierter Komponenten profitieren, während Hersteller einen leistungsstarken Kanal erhalten, um ihre Produkte direkt in den Werkzeugen bereitzustellen, die Ingenieure täglich nutzen. 

Erster Meilenstein: TE Connectivity tritt dem ECP bei 

Das erste groß angelegte Projekt im Rahmen dieser Initiative wurde erfolgreich in Zusammenarbeit mit TE Connectivity umgesetzt, einem der weltweit führenden Hersteller von Konnektivitäts– und Sensorlösungen

Durch diese Partnerschaft haben wir zehntausende vollständig detaillierte elektrische Komponenten im Electrical Content Portal veröffentlicht. Diese decken ein breites Spektrum an Produktklassen ab, darunter Steckverbinder, Klemmenleisten, Schütze und viele weitere. 

Jedes TE-Connectivity-Bauteil enthält: 

  • vollständige elektrische Eigenschaften sowie Anschluss- und Klemmendefinitionen
  • Symbole für Linien- und Stromlaufpläne zur Verwendung in Schalt- und Verdrahtungsdesigns, 
  • 2D-Footprints, die alle sieben Seiten des Bauteils abbilden und präzise Schaltschranklayouts ermöglichen, 
  • 3D-Modelle für eine nahtlose Nutzung in SOLIDWORKS Electrical 3D und CATIA Electrical

Damit ist jede TE-Komponente ein vollständig funktionsfähiger digitaler Zwilling, der elektrische Intelligenz mit 2D- und 3D-Darstellungen kombiniert und den gesamten Entwicklungsprozess – von der Konzeptphase bis zur Fertigung – unterstützt. 

➡️ Verfügbarkeit 
Der TE-Connectivity-Katalog ist seit der Version 2026xSP01 FD01 (Veröffentlichung Februar 2026) im Electrical Content Portal verfügbar. 

Mehrwert für Kunden und Hersteller schaffen

 Die Integration hochwertiger Herstellerdaten in das Electrical Content Portal (ECP) schafft konkreten Mehrwert sowohl für Konstrukteure als auch für Hersteller, indem sie die Lücke zwischen digitaler Konstruktion und physischer Fertigung schließt. 

Für Kunden und Konstrukteure 

Durch die Bereitstellung von Digital-Twin-Daten, die exakt den in der Produktion eingesetzten realen Herstellerbauteilen entsprechen, stellt das ECP sicher, dass das, was Ingenieure entwerfen, auch tatsächlich gebaut werden kann. 
Jede im Portal verfügbare Komponente enthält verifizierte elektrische Eigenschaften, Anschlussdefinitionen sowie präzise 3D-Geometrien – und eliminiert damit Abweichungen zwischen Schaltplan, Layout und realem Bauteil. 

Diese Genauigkeit führt zu: 

  • Fehlerreduzierung: weniger Abweichungen zwischen Designvorgaben und Fertigungsrealität. 
  • Kostenoptimierung: Ingenieure sparen Zeit und vermeiden Nacharbeit, während Kunden durch vorvalidierte, herstellerzertifizierte Daten einen maximalen Nutzen erzielen. 
  • Konstruktionssicherheit: Jedes Symbol, jede Klemme und jedes 3D-Modell repräsentiert ein reales Produkt, das exakt wie entworfen beschafft, gekauft und montiert werden kann. 
  • Beschleunigter Entwicklung: sofort einsatzbereite Inhalte ermöglichen es Teams, sich auf Innovation, statt auf manuelle Datenerstellung oder -prüfung zu konzentrieren. 

Kurz gesagt profitieren Kunden von einer vollständigen und vertrauenswürdigen digitalen Abbildung realer Komponenten, die Präzision vom Konzept bis zur Fertigung gewährleistet. 

Für Hersteller 

Für Hersteller bietet das ECP eine leistungsstarke Marketing- und Distributionsplattform, die direkt in die Tools integriert ist, die Ingenieure täglich nutzen. 

Durch die Veröffentlichung ihrer Komponenten im Electrical Content Portal können Hersteller: 

  • ihre Produkte direkt in SOLIDWORKS Electrical und CATIA Electrical platzieren – genau dort, wo Konstruktionsentscheidungen getroffen werden, 
  • eine korrekte Anwendung sicherstellen, indem sie validierte, einsatzbereite Daten bereitstellen, die den tatsächlichen Produktspezifikationen entsprechen, 
  • Kundenbeziehungen stärken durch Vertrauen und Transparenz und sicherstellen, dass Ingenieure die richtigen Komponenten für die richtigen Anwendungsfälle einsetzen, 
  • ihre Sichtbarkeit erweitern und eine globale Gemeinschaft von Konstrukteuren und OEMs erreichen, die aktiv neue Systeme, Schaltschränke und Maschinen entwickeln. 

Diese Zusammenarbeit verwandelt Herstellerdaten in konkrete, hochwertige Konstruktionsassets und macht aus Produktkatalogen vernetzte, intelligente Inhalte, die sowohl technische Präzision als auch Marktreichweite unterstützen. 

Ausblick 

Nach diesem erfolgreichen ersten Release arbeiten wir nun – erneut in enger Zusammenarbeit mit TraceParts – an der Integration weiterer bedeutender Herstellerkataloge in das ECP. 

Diese neuen Kataloge werden den gleichen hohen Qualitätsstandards folgen, die bereits mit TE Connectivity etabliert wurden, und vollständige elektrische Daten, Schaltplansymbole, 2D-Footprints sowie 3D-Modelle für den Einsatz in SOLIDWORKS Electrical und CATIA Electrical bereitstellen. 
Die Integration ist schrittweise im Laufe des Jahres 2026 geplant und wird die den Konstrukteuren weltweit zur Verfügung stehende Bibliothek kontinuierlich erweitern. 

Eine offene Einladung an Komponentenhersteller 

Mit dem weiteren Ausbau des Electrical Content Portal (ECP) verfolgen wir das Ziel, die vertrauenswürdigste Quelle für elektrische Digital-Twin-Daten zu schaffen – aufgebaut in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern, die die realen Komponenten entwickeln, welche Ingenieure täglich einsetzen. 

Durch die Teilnahme an dieser Initiative gemeinsam mit Dassault Systèmes und TraceParts können Hersteller ihre Produkte direkt in SOLIDWORKS Electrical und CATIA Electrical verfügbar machen und Ingenieure genau im Moment der Konstruktion erreichen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: 

  • Höhere Sichtbarkeit und stärkere Nutzung der Produkte innerhalb der täglichen Konstruktions-Workflows. 
  • Garantierte Datenqualität, die das richtige Produkt für den richtigen Anwendungsfall sicherstellt. 
  • Ein einfacher und effizienter Weg, um digital einsatzbereite Produkte einer globalen Gemeinschaft von Konstrukteuren und OEMs bereitzustellen und zu vermarkten. 

Wir laden alle Hersteller elektrischer Komponenten ein, mit uns zusammenzuarbeiten, um reale Produkte mit ihren digitalen Zwillingen zu verbinden und gemeinsam die Zukunft einer intelligenten, vernetzten elektrischen Konstruktion zu gestalten. 

👉 Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Teil dieser Initiative werden können. 

TraceParts: Einer der führenden Content-Partner von Dassault Systèmes 

Als SOLIDWORKS Solution Partner seit 1998 und CATIA Partner seit 2001 bietet TraceParts eine einzigartige Integration von Produktkatalogen innerhalb des Dassault-Systèmes-Ökosystems. 

Als einer der Pioniere in der Bereitstellung umfangreicher digitaler Inhalte für mechanische, elektrische und elektronische CAD-Ingenieure ist TraceParts seit 2007 ein zentraler Content-Partner von 3DContentCentral und bis heute der einzige Content-Partner für das Applikationsportfolio SOLIDWORKS Electrical. 

Heute positioniert sich TraceParts als ein führender Anbieter von Produktinhalten für die 3DEXPERIENCE PartSupply Platform, die über die TraceParts API betrieben wird. Diese ermöglicht eine 24/7-Datenindexierung sowie die direkte CAD-Instanziierung von über 46 Millionen Artikelnummern aus mehr als 2.000 Produktkatalogen. 

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.