Ein Modell für alle Größen
Die Ähnlichkeiten innerhalb einer Produktfamilie können unter Einsatz eines parametrischen Mastermodells, das sich für alle Größen eignet, wesentlich effizienter genutzt werden. Der größte Vorteil dieses Ansatzes: sobald die Daten erstellt wurden, können sie flexibel angepasst werden.
Auf diese Weise muss für jede Bauteilfamilie nur ein einziges Modell entwickelt werden. Unter Einsatz vordefinierter Parameter können auf Basis dieser Vorlage andere Bauteile automatisch in der gewünschten Größe und Konfiguration erstellt werden.
Vorteile der parametrischen Produktmodellierung
- Sie sparen eine Menge Zeit bei der Erstellung von geometrischen Daten
- Sie erhalten maßgetreue CAD-Modelle Ihrer Bauteile
- Sie können flexible Anpassungen als auch komplexere Konfigurationen innerhalb einer Bauteilfamilie umsetzen
Zugrunde liegende Produktlogik
Ein intelligentes System für mehr Flexibilität
Parameter und die Art und Weise, wie sie sich aufeinander beziehen, sind oft äußerst komplex:
- Bezeichnungen
- Größen
- Kategorien
- Abhängigkeiten und Beziehungen der Teile
- Handhabung
- Unterschiedliche, größenabhängige Anbauteile
Diese unterschiedlichen Parameter müssen bei der Datenerzeugung berücksichtigt werden.
TraceParts bietet Ihnen alles, was Sie dazu benötigen: die von der TraceParts-Technologie gebotenen Optionen zur Erzeugung von Konfigurationen und teilespezifischen Merkmalen sind unbegrenzt. Und mit genau diesem Hintergedanken entwickelte TraceParts die PartsXML-Struktur. Diese Form der Beschreibung wird dazu verwendet, das Verhältnis zwischen Daten und Geometrie anzulegen.
Das Datenformat von TraceParts ist mit zahlreichen CAD-Lösungen kompatibel. Das bedeutet, dass es in nahezu jedes derzeit erhältliche CAD-System integriert werden kann.
Beispiel einer parametrischen Datenerstellung für ein Kugellager
Die Bauteile einer Kugellagerfamilie haben eine identische Form. Die einzigen Unterschiede liegen im Durchmesser des Schaftes und des äußeren Umrisses, sowie in der Breite. Mit diesen drei Parametern ist es jetzt möglich, mit einem einzigen parametrischen Mastermodell jede Kugellagergröße dieser Familie zu erstellen. Die relevanten Daten werden in einer Tabelle aufgelistet. Wenn Sie eine bestimmte Größe erstellen möchten, nutzen Sie einfach die entsprechende Zeile in der Tabelle.
Darüber hinaus wird die Produktkonfiguration in der Struktur gespeichert. Generell ist es auf diese Weise möglich, auch komplexe Konfigurationen zu erstellen.
Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten (CD, Internet, Konfiguratoren), um auf die Stammdaten zuzugreifen. Bei der Auswahl des Bauteils werden CAD-Benutzer unter Einsatz bestimmter Kriterien durch das Auswahlverfahren geführt. So wird gewährleistet, dass tatsächlich ein echtes, vorhandenes Teil ausgewählt wird. Auf diese Weise wird der Planungs- und Bestellprozess für CAD-Anwender deutlich optimiert.
Die TraceParts-Technologie basiert auf dem einheitlichen und sehr offenen XML-Format (Extensible Markup Language), wodurch Ihre CAD-Daten unabhängig von der verwendeten Softwareanwendung (E-Katalog, Produktkonfiguration, CAD-Bibliothek, …) eingesetzt werden können.