Nos partenaires
TraceParts a formé de nombreux partenariats stratégiques en vue d’assurer son leadership technologique et commercial à long terme.
Partenaires institutionnels
AIdAM est une association de référence représentant le secteur de la mécatronique en Italie, regroupant des entreprises actives dans les machines et solutions dédiées à l’assemblage, au contrôle et à la manutention.
Depuis plus de 25 ans, AIdAM soutient le développement et la visibilité du secteur en promouvant l’innovation, en renforçant la représentation industrielle et en contribuant à la croissance et à la compétitivité des entreprises membres.
Par ce partenariat, TraceParts soutient des initiatives orientées vers l’innovation, la digitalisation et le développement continu de l’écosystème mécatronique.
eCl@ss est LE standard de classification de données relatives aux produits destiné à la classification et à la description uniforme de produits et services. Seul eCl@ss a réussi à s’établir en tant que standard industriel conforme aux normes ISO/IEC à l’échelle nationale et internationale. En dehors des applications classiques dans les domaines approvisionnement, controlling et ventes, la version 8.1 d’eCl@ss offre des atouts majeurs pour la gestion des données de processus et des processus d’ingénierie inter-entreprises.
EPTDA est la plus grande organisation dans la zone EMEA de distributeurs et de fabricants de transmission de puissance mécanique et de produits de commande de mouvement.

Robotique FIRST France a pour mission d’inspirer les jeunes de demain et de Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance des Sciences et de la Technologie, en les engageant dans un programme innovant de mentorat en sciences et robotique.
C’est Robo’Lyon, la première équipe française de robotique à avoir participé à la FIRST® Robotics Competition, qui est à l’origine de la création de Robotique FIRST France. Leur mission est d’ouvrir la compétition à tous les lycées français.
IDTA sees itself as a powerful alliance that is actively shaping the future of the Digital Twin in an innovative way. Its active members include many top companies from the industry. The joint expertise in many fields lays the foundations for knowing the exact practical requirements that the Digital Twin needs to meet and for fulfilling them in technical and organizational terms with IDTA.
The most important tool in IDTA’s work is the Asset Administration Shell (AAS), which represents each asset digitally.
Partenaires technologiques
La société 4PACE GmbH propose des solutions innovantes de CPQ et de configuration, de commerce électronique, de visualisation ainsi que de publication CAO et BIM afin d’optimiser de manière globale les processus de vente B2B de clients renommés dans les domaines de la construction de machines et d’installations, de la construction et de la sous-traitance de meubles ainsi que de l’industrie électrique.
Autodesk est un leader mondial de logiciels de conception 3D pour le divertissement, les ressources naturelles, l’industrie manufacturière, l’ingénierie, la construction et les infrastructures de travaux.
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables.
Depuis plus de 20 ans, CAD.de est un portail apprécié et extrêmement utile pour la communauté CAO/FAO/IAO germanophone sur internet. Des modérateurs compétents s’occupent de près de 200 000 membres et de leurs 3,7 millions de contributions librement accessibles dans plus de 600 forums de produits spécialisés. Avec plus de trois millions de pages vues par mois, CAD.de informe non seulement les utilisateurs et les personnes intéressées par des solutions pratiques, mais également l’ensemble du secteur sur les nouveautés et les événements.
Crossbase propose aux entreprises industrielles et commerciales une solution logicielle pour répondre à toutes les exigences posées à la communication produit mondiale.
The Most Complete Direct CAD Modeling Software—provides unmatched flexibility for manufacturers and product designers so they can easily create conceptual designs and/or manufacturing ready 3D CAD with the power of Direct CAD.
Leo is the world’s first engineering design co-pilot. Our deep-learning researchers are building the world’s first Large Mechanical Model (LMM), the proprietary foundational model at the core of Leo. Just as LLMs use words as tokens and are trained to combine them into coherent text, Leo was trained on a dataset of millions of man-made products and uses machine parts as tokens (bolts, bearings, etc.), combining them into DFMA-compliant products.
Open Design Alliance was founded in 1998 to provide the engineering industry with a standard solution for .dwg interoperability. ODA is a non-profit technology consortium with broad industry support. By sharing the cost of development for complex projects, ODA members develop solutions for far less money than any single company could do alone.
PTC offre des solutions technologiques qui changent la manière dont les produits sont créés et entretenus et aident les entreprises à tirer le meilleur parti d’un produit ou service.
Solid Edge est le système hybride CAO 2D/3D le plus complet qui utilise la technologie synchrone pour la conception accélérée, le changement rapide et l’amélioration d’une meilleure réutilisation importée.
Simpert is an IT/engineering company specializing in cloud-based applications that optimize internal processes for developing complex engineering products. Through advanced rendering, electrical CAD, and interactive experiences, we drive innovation and deliver cutting-edge solutions for modern engineering challenges.
Our focus includes data digitalization and platforms that support energy and material consumption control, helping manufacturers design more efficient systems and gain a competitive edge in the market.
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. développe des outils logiciels 3D qui vous permettent de créer, simuler, publier et gérer vos données.
Our promise is to be your most trusted partner. We help you develop innovative applications and resolve complex problems using our industry-leading SDKs, backed by 35+ years of experience. We’re Spatial, pioneers of one of the first commercially available 3D modeling kernel.

English
Deutsch
Italiano
Español
Português
中文 (中国)
日本語
Русский