Fabrication additive : Pourquoi les industriels ne sont pas (encore !) séduits ?
Dans l’industrie 4.0, la fabrication additive fait partie de ces innovations qu’il ne faut pas rater pour rester compétitif et concurrentiel.
Malgré ce constat, de nombreux industriels de tout secteurs
ne sont pas encore séduits par cette technologie. En effet, même si la technologie est
connue depuis plusieurs décennies, le niveau d’adoption et la maturité des
acteurs restent très variables selon les domaines d’utilisation.
Manque de connaissance de l’innovation
Le premier problème qui fait que les industriels ne sont pas encore séduits par la fabrication additive, est le manque de connaissance de l’innovation.
Beaucoup d’industriels ont des process de conception et de fabrication établis et rodés depuis de nombreuses années. Ils ne s’intéressent donc pas forcément à une nouvelle manière de fonctionner si celle mise en place permet le bon développement de leur business.
Il est donc important pour les
professionnels de la fabrication additive de communiquer auprès de ces cibles
afin de leur donner de l’information sur cette innovation.
Les industriels qui peinent à se moderniser risquent en effet d’avoir des difficultés à rester compétitifs par rapport à celles qui auront su rester à la pointe de la technologie.
Manque de formation face à cette technologie
Le deuxième problème qui peut expliquer que les industriels ne
sont pas encore séduits est le manque de formation des équipes en place.
En effet, la technologie étant récente, les industriels n’ont pas reçu de formation durant leur cursus. Ils ne sont donc pas familiers avec cette innovation et il est de ce fait plus difficile de l’adopter dans l’entreprise quand personne ne sait la maîtriser.
Sans formation, les industriels auront plus de mal à identifier les avantages et la valeur que peut leur apporter cette innovation.
Là encore, les professionnels de la fabrication additive devront éduquer leurs prospects et les rassurer afin de favoriser l’adoption de la technologie.
La modification complète de tout le processus
de fabrication
On ne le répètera jamais assez, la fabrication additive remet en
cause tout le processus de conception et de fabrication d’une pièce mais pas
seulement. Elle impacte aussi tous les services, qu’ils soient commerciaux,
marketing ou recherche et développement.
Intégrer la fabrication additive dans une industrie est un vrai
projet d’entreprise. Et qu’on le croit ou non, un tel bouleversement peut faire
peur. Les industriels peuvent être réticent à revoir tous les process mis en
place et à devoir former de nombreux services en parallèle sans être sur du
gain sur le long terme.
En effet, pourquoi remettre tout en cause quand tout roule avec le
fonctionnement actuel ?
Même si la fabrication additive n’est pas très récente, ce n’est
pourtant que récemment qu’elle s’intègre dans le monde industriel et le manque
de recul lié à la mise en place de cette technologie peut être un frein qui
empêche les industriels d’y adhérer.
En tant que professionnels de la fabrication additive, une bonne idée pourrait être de se servir de ses clients satisfaits comme d’ambassadeurs qui pourront aider à convaincre les prospects grâce à des témoignages clients, des études de cas.
Ainsi, l’adoption et l’intégration de ces nouvelles technologies
seront sensiblement différentes selon les secteurs, avec de nombreux facteurs à
prendre en compte comme le coût de fabrication par produit, la vitesse de
fabrication nécessaire à une adoption massive, ou le niveau de personnalisation
exigé.
De nombreux industriels ne sont pas encore séduits par la
technologie par manque d’information, de formation et par « peur » du
changement.
Le travail des professionnels du marketing du secteur de la
fabrication additive ne sera pas de tout repos ! Face à une cible immature
il faut former, éduquer, convaincre. Mais en s’appuyant sur des exemples de
réussite, je suis sûre qu’ils seront nombreux à faire basculer leurs
entreprises dans l’industrie 4.0 !
TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.