- Solutions de catalogues produits en 3D
- Solutions de Marketing Digital
- Bibliothèque CAO
- News
- À propos de TraceParts
-
Le site TraceParts.com est une plateforme de contenu CAO à destination des ingénieurs et concepteurs du monde entier qui sont à la recherche de modèles CAO standard et certifiés par les fournisseurs industriels.
Les professionnels de la conception qui se rendent sur cette plateforme peuvent télécharger gratuitement des millions de modèles CAO en illimité et dans 70 formats CAO différents.
Depuis sa création en 2001, la plateforme n’a cessé de croître pour atteindre aujourd’hui le nombre impressionnant de 4,2 millions d’inscrits.
Pour comprendre l’engouement des professionnels de la conception pour la plateforme TraceParts, il convient de comprendre exactement quel est le parcours type de ces ingénieurs et concepteurs sur cette plateforme.

Les ingénieurs et concepteurs possèdent de nombreuses missions. De la rédaction du cahier des charges aux phases de simulation, en passant par la conception et le montage du prototype, l’ingénieur n’a pas beaucoup de temps à consacrer à la recherche de composants pour la partie conception de son projet.
C’est pourquoi, plutôt que de redessiner des composants standard du commerce, il va chercher des modèles CAO « préconstruits » qui vont lui permettre d’accélérer le processus de conception et de réduire le risque d’erreurs et d’incohérence en utilisant des produits à jour et certifiés par les fabricants.
La recherche de composants par les ingénieurs et concepteurs peut s’effectuer d’abord sur le web ou directement sur TraceParts.com.
Quand un ingénieur effectue des recherches de modèles CAO, son premier réflexe va être de taper dans un moteur de recherche, la référence du produit souhaité + le nom du fournisseur ou de renseigner la désignation du produit + le terme « modèle CAO ».
Avec ses millions de pages indexées par Google, le site TraceParts.com bénéficie d’un très bon référencement.
C’est pourquoi, 67% du trafic de notre site provient des moteurs de recherche et dans 21% des cas, les visiteurs de TraceParts.com atterrissent directement sur la fiche du produit qui correspond à leur recherche web.
Quand les professionnels de la conception se rendent sur la plateforme de contenu CAO TraceParts, plusieurs moyens s’offrent à eux pour les aider à effectuer leurs recherches de composants.
Selon un récent sondage effectué auprès de nos visiteurs, dans la majorité des cas (63%), ils utilisent le moteur de recherche TraceParts pour trouver des données CAO. Les professionnels de la conception préfèrent ensuite chercher via le catalogue d’un fournisseur (14%) ou via la classification TraceParts, autrement dit par famille de produits (13%).
Une fois le composant trouvé, le viewer 3D WebGL, développé par TraceParts, permet aux concepteurs et ingénieurs de s’assurer que le composant sélectionné convient pour leur conception en cours.
Les professionnels de la conception peuvent obtenir différentes vues du composant (face, arrière, dessus, isométrique, …) avec différents rendus (solide, filaire, transparent, …) pour analyser rapidement et facilement le composant sous toutes ses formes. Les concepteurs et designers peuvent également afficher des dimensions directement dans le viewer 3D.
La fonction vue éclatée permet quant à elle d’afficher les composants d’un assemblage dispersés mais positionnés de manière à montrer la façon dont ils sont assemblés.
Quand les concepteurs et designers ont terminé de visualiser le composant en 3D, la capture d’écran leur permet de partager facilement les informations nécessaires à leurs projets.
Maintenant que le composant est validé, l’ingénieur devra simplement se connecter à son compte TraceParts, choisir un format CAO parmi une liste de 70 formats et cliquer sur télécharger.
Le téléchargement s’effectue très rapidement.
L’ingénieur a ensuite accès à un dossier lui permettant d’importer le composant dans son logiciel de conception.
Il pourra alors dessiner le reste de son prototype et se concentrer sur l’aspect production, volume, contraintes de son projet.
Toutes les pièces utilisées pour le projet de conception, y compris celles téléchargées depuis TraceParts.com, sont inscrites dans la nomenclature produit de l’ingénieur.
C’est une liste complète de tous les articles, pièces, matières premières et assemblages nécessaires dont l’ingénieur a besoin lors de la fabrication d’un produit.
Dans le cas d’un composant téléchargé depuis TraceParts.com, l’ingénieur accède à :
Les ingénieurs qui utilisent TraceParts n’ont donc plus besoin de passer des heures à essayer d’obtenir des informations supplémentaires depuis d’autres sources : ils disposent directement des bonnes données produit dans la nomenclature adaptée, prêtes à être exportés vers leur service achats ou approvisionnements.