Traceparts

Mars 2023 – Webinaires et événements d’ingénierie à ne pas manquer !

  • Solid Edge ConfiguratorAssistez au Webinaire le 20 mars 2023
  • SolidCAM 20223 webinaires pour découvrir les nouveautés
  • Gestionnaire de modèles COMSOLApprenez à l’utiliser en quelques minutes
  • Construire un Maillage dans COMSOL Multiphysics® Jeudi 23 mars à 11h
Restez à la pointe de l’actualité avec les webinaires sur l’ingénierie de Comsol, Solid Edge et SolidCAM ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Webinaires et événements d’ingénierie à ne pas manquer !

Solid Edge Configurator

Assistez au Webinaire le 20 mars 2023

Le logiciel Solid Edge Design Configurator offre de puissantes fonctionnalités d’automatisation de la conception dans l’environnement Solid Edge. Il est conçu pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus de vente et d’ingénierie en leur permettant de créer et de personnaliser rapidement des variantes de leurs produits en fonction des exigences spécifique à chaque client.

SolidCAM 2022

3 webinaires pour découvrir les nouveautés

À l’issue de ces webinaires, les participants auront connaissance de l’ensemble des nouveautés, telles que le système de coordonnées associatif, le partage de position entre les origines MAC, l’amélioration de la table d’outils et de l’opération MCO.

Gestionnaire de modèles COMSOL

Apprenez à l’utiliser en quelques minutes

Pour les utilisateurs actuels de COMSOL Multiphysics®, la version 6.0 introduit le Gestionnaire de modèles, un nouvel espace de travail dans COMSOL Multiphysics® qui permet une gestion efficace des données de simulation et la collaboration sur des modèles. Pour les personnes qui ne sont pas familières de COMSOL Multiphysics® ou de la simulation pour le développement de produits, ce webinar vous présentera comment cela peut être réalisé.

Construire un Maillage dans COMSOL Multiphysics®
Jeudi 23 mars à 11h

La construction du maillage est une étape importante dans la mise en place d’un modèle de simulation. Celui-ci pouvant en effet avoir un impact sur la précision des résultats obtenus, les temps de calculs ou encore la convergence du solveur. En fonction des phénomènes physiques en jeu et de la complexité de la géométrie, plusieurs types de maillages peuvent être envisagés.



TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail : info@traceparts.com
Site : www.traceparts.com
Téléphone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2023 – Tous droits réservés  

A propos de l'auteur

Marlène Renard
Marlène Renard

Digital Marketing Specialist, TraceParts