webleads-tracker

Une offre unique de Licences Etablissement permet d’équiper tous les postes élèves et professeurs d’un même site

TraceParts S.A. annonce la disponibilité immédiate de la nouvelle version 2.3 de la bibliothèque de composants standards la plus répandue dans les établissements scolaires français.

 

TraceParts remplace en quelques clics le long et fastidieux travail de recherche et de dessin des éléments mécaniques et électro-mécaniques standards. Le temps ainsi économisé permet aux élèves et aux professeurs de se consacrer pleinement à la conception mécanique.

 

Grâce à cette nouvelle version majeure, TraceParts devient la première bibliothèque au monde de composants normalisés et fabricants disponible en Licences Etablissement et complètement intégrée à tous les principaux logiciels de CAO du marché : SOLIDWORKS, CATIA V5, Pro/ENGINEER, Inventor, Solid Edge, Mechanical Desktop, thinkdesign, TopSolid, AutoCAD. De nombreux formats CAO peuvent également être générés directement depuis l’interface de TraceParts : DXF, DWG, ACIS, IGES, STEP.

Bibliothèque de composants pour les établissements scolaires

 

TraceParts est beaucoup plus qu’une simple bibliothèque CAO

Contenu : plus de 20 millions de composants issus des catalogues fabricants (ASCO/JOUCOMATIC, BOSCH, BOUTET, FESTO, FIBRO, HASCO, INA, LEGRIS, NADELLA, NORELEM, NSK, PARKER, PAULSTRA, RABOURDIN, SIAM-RINGSPANN, SKF, SMC, SNR, …) et des normes (NF, ISO, BS, DIN, UNI, NAAMS, NAS/NASM, ANSI, ASME, …), indispensables à la conception mécanique dans l’industrie de la machine spéciale, aéronautique, automobile : visserie, bouts d’arbres, clavettes, goupilles, engrenages, roulements et paliers, vérins, assembleurs, brides, réductions, raccords, moteurs électriques, profilés, guidages linéaires, avec des milliers de fiches techniques associées.

 

Parfaite intégration au logiciel de CAO : TraceParts est directement lancé depuis le logiciel CAO et le composant sélectionné est automatiquement inséré au format natif dans l’assemblage en cours (en tant qu’assemblage lorsque cela est nécessaire), avec ses informations de nomenclature (désignation, référence, fabricant, norme, masse, etc.)

 

Puissance de recherche : plusieurs moteurs de recherche sont disponibles et un viewer 2D et 3D est intégré pour accéder rapidement aux données : le bon composant est inséré du premier coup.

 

Vues 2D et export AutoCAD : une fois le composant sélectionné, les vues 2D au format DWG ou DXF peuvent être générées automatiquement pour être insérées ensuite dans AutoCAD.

 

TraceParts v2.3 : une nouvelle version qui augmente encore davantage la productivité en CAO

– plus de 1200 nouvelles familles parmi les catalogues AMF, ASCO/JOUCOMATIC, BOUTET, EMILE MAURIN, FESTO, HP SYSTEMS, LEGRIS, NSK, PAULSTRA, PNEUMAX, RABOURDIN, SEDIS, SNR et les normes ASME, BS, DIN, …
– nouveau viewer 2D et interface d’export 2D DXF et/ou DWG avec sélection des vues à exporter.
– possibilité d’établir un lien entre la base TraceParts et une source de données externe. Cette fonctionnalité permet notamment d’associer des informations propriétaires de type SGDT (références internes, prix, statut, …) aux données standards issues du catalogue fabricant.
– modification de la section  » Insertion et Export  » du panneau de configuration : il est maintenant possible de choisir le comportement de TraceParts si un composant de même nom est déjà présent dans le répertoire de travail.
– possibilité de présélectionner les champs de nomenclature à exporter dans un fichier formaté et/ou à transmettre à la CAO.
– possibilité de regrouper tous les documents associés aux composants dans un même répertoire.
– téléchargement des mises à jour et des nouveaux composants sur le site
www.traceparts.com/fr/utilisez-et-gerez-des-modeles-cao-3d/support-telechargement/

 

Véritable concept de modélisation et de diffusion des modèles CAO des catalogues fabricants, TraceParts compte aujourd’hui des dizaines de milliers d’utilisateurs dans le monde entier, tant dans le secteur industriel que dans l’éducation.

 

Une offre spécialement conçue pour le monde de l’éducation permet notamment d’installer un nombre illimité de postes élèves et professeurs au sein d’un même établissement scolaire.

 

A propos de TraceParts

La société TraceParts S.A. constitue le lien idéal entre les fabricants de composants et les bureaux d’études. Elle offre une solution logicielle unique pour la diffusion des modèles CAO et de l’information liés aux composants.

 

TraceParts CD est une bibliothèque de pièces extrêmement complète et intégrée de manière totalement transparente à tous les principaux logiciels de CAO du marché: CATIA, SOLIDWORKS, Solid Edge, Inventor, Mechanical Desktop, thinkdesign, TopSolid, et bientôt Pro/Engineer.

 

tracepartsonline.net
(www.tracepartsonline.net) est un portail Internet d’une grande puissance qui propose des modèles CAO provenant de la même base de données de pièces que TraceParts CD.

 

TraceParts est un nouveau et remarquable moyen de communication pour tous les fabricants. Il apporte des avantages majeurs en termes de productivité à tous les bureaux d’études, qu’ils soient spécialisés dans les secteurs mécanique, électro-mécanique, outillage, aéronautique ou automobile.

 

Pour plus d’informations sur TraceParts, visitez www.traceparts.com

 

TraceParts est une marque déposée de TraceParts S.A.
Toutes les autres marques citées sont déposées par leur propriétaire respectif.

Prenons contact
img Demandez une démo gratuite
Demandez un devis
Téléchargez le Kit sur le Marketing 3D des produits
img Contactez un expert en marketing 3D
Restez informé
L’équipe
L’équipe Robo’Lyon soutenue par TraceParts se qualifie pour la grande finale mondiale de Détroit aux Etats-Unis

Pour cette 27ème édition de la FIRST® Robotics Competition, la France a brillamment remporté le Prix de l’Inspiration en Génie.

Clufix
Clufix intègre la plateforme de contenu CAO de TraceParts

Il y propose des modèles 3D pour sa gamme populaire d’écrous à sertir

Le
Le format BricsCAD® est disponible depuis la plateforme de contenu CAO TraceParts

Les concepteurs de la plateforme TraceParts peuvent désormais télécharger des millions de composants au format BricsCAD®


Inscrivez vous aux newsletters TraceParts
Restez connecté