Traceparts

Schmalz réduit le temps de construction de plus de 80% avec TraceParts

Configurer au lieu de construire : réalisation en ligne plus rapide du préhenseur de robot adéquat

 

Schmalz logoAmberg, Allemagne – 23 janvier 2013 – Le spécialiste de la technique du vide J. Schmalz présente son système modulaire pour main de préhension (VEE) pour le conditionnement. Grâce à un nouveau logiciel (CADClick®), il est possible de configurer les systèmes soi-même en ligne via TraceParts en quelques minutes.

 

 

Qu’il s’agisse d’encaisseuses, de machines à chargement par le haut, de formeuses de cartons ou de plateaux, rapidité et flexibilité sont les principales exigences posées aux processus d’emballage industriels. Alors qu’il fallait jusqu’ici utiliser un préhenseur fabriqué individuellement pour chaque format sur la machine d’emballage, les systèmes modulaires pour main de préhension de Schmalz peuvent être configurés et modifiés en toute flexibilité. Cette procédure est devenue encore plus rapide et confortable.
En effet, Schmalz propose depuis peu un logiciel à l’aide duquel l’utilisateur peut assembler son système pour main de préhension en quelques clics seulement à partir de différentes brides et ventouses et de différents éléments d’assemblage. Ce logiciel de configuration en ligne peut être utilisé gratuitement sur www.schmalz.com/vee. Il suffit à l’utilisateur de se connecter et de saisir les caractéristiques des pièces, le nombre et la taille des ventouses ainsi que la variante de préhenseur souhaitée. Pour terminer, il n’a plus qu’à définir le positionnement des ventouses et les composants de raccordement tels que les plaques embase pour robot et le module à bride pour l’introduction de vide. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

 Schmalz-Configuring-Rather-than-DesigningConfiguring rather than designing: Using the online configurator, a vacuum end effector can be designed in just a few steps

 

« Configurer au lieu de construire » : tel est le nom de ce principe qui réduit les tâches de configuration du préhenseur à un minimum. Grâce au configurateur VEE, le système pour main de préhension est créé en moins de dix minutes et cette méthode simple permet d’éviter les erreurs de construction. Un aperçu en live et en 3D permet de suivre les modifications étape par étape. Le modèle en 3D du préhenseur peut être intégré en toute simplicité dans des programmes CAO de construction existants. Une fois la configuration terminée, l’utilisateur obtient immédiatement une liste de pièces au format PDF ainsi que les données CAO complètes par e-mail. Il peut pour finir commander son système pour main de préhension directement par e-mail. La configuration en ligne permet également de réduire les temps de fabrication de plus de 80%.

 

Adaptation individuelle à la tâche

Le système modulaire pour main de préhension VEE permet de réaliser des configurations avec une seule ventouse (taille : 38×38 millimètres, poids : 65 grammes) ou avec douze ventouses au maximum (taille : 300×200 millimètres, poids : 500 grammes). L’utilisateur choisit les ventouses, en fonction de ses besoins, parmi une gamme de produits hautement spécialisés de Schmalz : pour la manipulation d’emballages fragiles sous film ou pelliplaqués (série SPGN), de cartons stables (SPF), d’emballages légèrement instables (SPB1) ou de sacs remplis et d’emballages tubulaires (SPB4). Indépendamment du type de produit, le système VEE peut saisir des charges pesant jusqu’à 2 000 grammes et, avec des accélérations atteignant jusqu’à 10 g (100 m/s²), il est capable de répondre aux exigences imposées par les processus rapides pick & place, typiques à ce secteur.

 Schmalz-Freely-configured-vacuum-end-effectorFreely configured vacuum end effector: When used in connection with the wide selection of suction pads, the possibilities are practically endless.

 

Autre atout : l’adaptateur de changement rapide de série réduit les temps de changement du système VEE à un minimum. Il convient ainsi particulièrement au secteur des biens de consommation. En effet, les produits dans ce secteur sont fabriqués dans un nombre de variantes toujours plus grand et dans des lots de plus en plus petits. Et bien souvent, un type de produit ne se trouve que quelques heures sur une chaîne de conditionnement avant que le format ne doive être changé. Un autre avantage réside dans le fait que le vide est réparti dans le système sans utiliser de tuyau, ce qui permet non seulement de réduire les fuites éventuelles mais aussi de garantir un meilleur rendement et un temps de réaction plus rapide.
Tous les éléments VEE sont fabriqués en polyphénylsulfone (PPSU) conforme aux normes FDA et BfR. Leurs surfaces sont faciles à nettoyer et sont résistantes aux solutions de nettoyage alcalines. Ils sont ainsi adaptés non seulement à l’industrie de l’emballage mais aussi et plus particulièrement à l’industrie alimentaire.

 

À propos de Schmalz
La société Schmalz figure parmi les leaders mondiaux de la technologie du vide dans les domaines de l’automatisation, de la manutention et du bridage. Elle propose des solutions de vide innovantes et efficaces à ses clients issus de différents secteurs. Les produits Schmalz sont utilisés sur de nombreuses lignes de production – comme par exemple les ventouses sur les préhenseurs des robots sur les lignes d’emboutissage et d’assemblage de l’industrie automobile, comme solution de bridage pour des pièces de meubles sur les centres d’usinage CNC ou pilotés par un opérateur lors des opérations de levage de nombreuses charges, des produits en carton jusqu’aux modules solaires. La clientèle de Schmalz peut soit sélectionner un produit issu d’une très vaste gamme de composants standards, soit tirer profit d’une solution complète réalisée sur mesure. Les priorités de Schmalz consistent en une politique résolument orientée vers le client, des innovations d’avant-garde, une qualité de fabrication exceptionnelle ainsi que des services d’assistance complets. Schmalz a basé son siège en forêt noire à Glatten (All) et possède 15 filiales et emploie environ 700 personnes à travers le monde.

 

À propos de TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. Elle compte 6 millions de membres inscrits représentant 1,3 million d'entreprises qui recherchent activement des informations sur les produits et des données techniques dans plus de 195 pays différents.

Appartenant au groupe Trace fondé en 1990, TraceParts offre une exposition marketing très ciblée à plus de 800 entreprises clientes de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants CAO, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.

Les services exhaustifs de marketing numérique de TraceParts aident les fabricants et distributeurs de composants, les acteurs du prototypage rapide et de l'impression 3D, les éditeurs de logiciels de CAO/FAO/IAO/CAO électronique et les fournisseurs de matériel informatique à promouvoir leurs produits et services et à générer des prospects extrêmement qualifiés.

Disponible gratuitement pour des millions d'ingénieurs et de concepteurs dans le monde, la plateforme de contenu CAO de TraceParts donne accès à plus de 2 137 catalogues de produits certifiés par les fournisseurs et des milliards de dessins 2D, de modèles CAO 3D et de fiches techniques de produits qui répondent parfaitement aux besoins de numérisation des processus et opérations de conception, d'achat, de fabrication et de maintenance dans pratiquement tous les secteurs industriels.

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.