Traceparts

TraceParts sponsert „Mensch ärgere Dich nicht“-Weltrekordversuch

Bei 35 Grad im Schatten holen 2117 Teilnehmer den Weltrekord nach Amberg zurück.  

Eine leidenschaftliche „Mensch ärgere Dich nicht“-Begeisterung erfasste die Stadt am Samstagmorgen, dem 15.07.23, als in den Sozialen Medien zahlreiche Beiträge über das bevorstehende Ereignis ab 13 Uhr auf der Bleichwiese beim Amberger Kongresszentrum auftauchten. Die Frage im Raum: Würde Amberg den Weltrekord im „Mensch ärgere Dich nicht“-Spielen zurückerobern? Bei Temperaturen von erwarteten 35 Grad drängte sich die Frage auf, ob tatsächlich mehr als 2009 Teilnehmer mitmachen würden.

Vor zwei Jahren hatte der FC Thüringen Weida mit 1733 Spielern den Weltrekord von 2017 (1692 Spieler) den Ambergern abspenstig gemacht. Axel Kaldenhoven, Geschäftsführer des Berliner Spieleverlags Schmidt Spiele, zeigte sich zuversichtlich, dass Amberg den Weltrekord zurückerobern würde. Fünf Minuten vor dem offiziellen Start verkündete Thomas Graml von der Pressestelle der Stadt Amberg, dass 1733 Spieler teilnehmen würden, und ermutigte alle, weiterhin ihr Bestes zu geben.

Die Regeln waren eindeutig: Eine halbe Stunde lang musste gespielt werden, um in die Weltrekord-Wertung aufgenommen zu werden. Die Spannung stieg, als die Zeit knapp wurde und zunächst unklar war, ob Amberg den Rekord zurückerobern würde.

Schließlich verkündete der Preisrichter Olaf Kuchenbecker unter dem jubelnden Applaus der verbliebenen Spieler die offizielle Zahl: 2117 Spieler. Damit hatte Amberg seinen Rekord zurück.

Auch Brigitte Netta, eine Amberger Stadträtin, die die Geburtsstätte des Spiels in der Georgenstraße 63 in der Altstadt erforscht hatte, freute sich über den erfolgreichen Rekordversuch: „Jetzt ist der Weltrekord wieder da, wo er hingehört. In Amberg. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben.“

Auch TraceParts, als einer der Sponsoren, gratuliert allen Teilnehmern sowie der Stadt Amberg, dass dieser Weltrekord zurück an die Geburtsstätte des „Mensch ärgere Dich nicht“-Erfinders zurückgeholt wurde!

Über den Autor

Stefan Kolb
Stefan Kolb

Online Marketing Manager, TraceParts