Traceparts

Le nuove tendenze del settore da seguire nel 2020

Il 2020 sarà o non sarà un anno digitale per il settore?  

Tutti gli indicatori puntano sulle fabbriche digitalmente attive. Tutte le innovazioni relative al mercato B2B industriale sono progettate per semplificare i processi, aumentare la sicurezza e prevenire eventuali problemi. 

Secondo un sondaggio di Forrester dal titolo “Le 10 tendenze tecnologiche principali da seguire: dal 2018 al 2020”, per sopravvivere le organizzazioni devono adottare queste nuove tecnologie. 

Secondo la società di consulenza Deloitte, solo il 20% dei produttori ritiene di essere assolutamente pronto ad affrontare i nuovi modelli commerciali introdotti dalla quarta rivoluzione industriale.  

 

Prima tendenza: IoT 

I produttori fanno sempre più uso dell’Internet of Things (IoT), che prevede l’interconnessione di dispositivi autonomi all’interno di un’infrastruttura Internet esistente.  

L’IoT svolge un ruolo strumentale nel raggiungimento di vari obiettivi, come la riduzione dei costi, il miglioramento dell’efficienza, il rafforzamento della sicurezza e l’attenzione alla conformità dei prodotti e ai requisiti di innovazione. 

Forbes prevede che la spesa per tecnologie, applicazioni e soluzioni IoT raggiungerà i 267 miliardi di dollari entro il 2020. Questo enorme incremento della spesa deve essere sostenuto dal settore della produzione, che trasformerà e connetterà digitalmente i suoi processi commerciali. Ci si può aspettare di vedere aumentare la connettività in tutto, dalle officine alle catene di approvvigionamento, con l’obiettivo di aiutare i produttori ad alzare il loro livello di efficienza e di produttività. 

 

Seconda tendenza: Robot collaborativi 

L’impennata dell’utilizzo di sistemi robotici nell’ambito della produzione, può essere spiegata dalla necessità di evitare che le persone svolgano compiti ripetitivi e talvolta pericolosi.  

Nel 2020, si parlerà di robot intelligenti piuttosto che di semplici robot! 

Le linee di produzione vengono migliorate e dotate di nuove macchine in grado di collaborare con gli operatori umani e di intervenire in caso di determinate attività ergonomicamente impegnative che possono causare una serie di disturbi muscoloscheletrici (DMS).  

Questi robot collaborativi giocano un ruolo fondamentale nel ridurre al minimo le condizioni di lavoro difficili e ad aumentare le prestazioni. 

Tuttavia, la rivoluzione dei robot collaborativi richiede un ampio ventaglio di tecnologie che garantiscano la sicurezza, la modularità e la produttività. 

 

Terza tendenza: IA, RA e RV 

IA (intelligenza artificiale), RA (realtà aumentata) e RV (realtà virtuale) sono altre tecnologie di tendenza che scuoteranno il settore della produzione nel 2020.  

Oltre all’adozione delle tecnologie IoT, i produttori puntano su tecnologie intelligenti e intelligenza artificiale, nel tentativo di ottenere un vantaggio competitivo. 

La machine learning e la produzione intelligente stanno già aiutando le aziende ad automatizzare i loro processi e migliorare la loro efficienza, ad esempio, in termini di controllo della qualità e della manutenzione.   

Ad esempio, la RV può essere utilizzata per eseguire leggere modifiche e aggiunte ai prodotti durante la fase di progettazione.  

Contemporaneamente, dispositivi specificamente progettati per ricreare effetti, come gli occhiali di sicurezza e i caschi, possono introdurre una grafica generata dal computer nel campo visivo dei lavoratori, che fornisca assistenza in tempo reale mentre questi ultimi stanno svolgendo i propri compiti.  

Per quanto riguarda il settore produttivo, queste tecnologie stanno ancora muovendo i primi passi, ma sono in forte crescita e potrebbero avere un impatto significativo nel 2020. 

 

Quarta soluzione: Tieni gli occhi aperti 

Il settore della produzione è in costante innovazione, motivo per cui è molto importante essere vigili e anticipare eventuali cambiamenti che daranno forma all’industria di domani.  

Per scoprire altre tendenze per il 2020, scarica l’infografica intitolata Le nuove tendenze del settore da seguire nel 2020 

 

Nuove tendenze del settore da tenere d’occhio nel 2020

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.