Integrazione di dati CAD 2D e 3D nelle schede dei prodotti grazie alle API: sei pronto?
L’idea di consentire ai clienti di scaricare i
modelli CAD dei tuoi prodotti nel formato desiderato ti sembra interessante. Ma
a livello tecnico non sai come fare.
Perché non approfittare
del meglio che le piattaforme di contenuti CAD possono offrire senza che i
visitatori debbano uscire dal tuo sito Web?
Con le API, tutto è
possibile! Ti faremo vedere in che modo l’integrazione delle API nel tuo sito
Web può rivoluzionare in un batter d’occhio l’esperienza utente sulle tue
pagine prodotto.
API:
definizione
L’acronimo API sta per
Application Programming Interface. Una API è un’interfaccia di programmazione
che consente di “collegarsi” a un’applicazione per scambiare dati.
L’API è aperta e offerta dal proprietario del programma.
Grazie a queste
interfacce di programmazione, è possibile arricchire un programma desktop,
un’app mobile o un’applicazione Web con funzioni e servizi provenienti da un
altro sistema (software, piattaforma, database e così via), per sviluppare
funzionalità più potenti o importare dati preorganizzati, elaborati e/o
integrati altrove.
A questo proposito, hai
a disposizione due possibilità:
1/ Sviluppare le tue
API oppure
2/ Utilizzare API
progettate e pubblicate da terzi.
Come funziona
una API?
Per poter accedere ai
dati ottenuti tramite una API, occorre naturalmente fare delle query.
Esistono due grandi
linguaggi di programmazione su cui si appoggiano le API: Simple Object Access
Protocol (SOAP) e Representational State Transfer (REST).
A seconda
dell’utilizzo, le risposte alle API potranno essere in formato XML o JSON.
L’integrazione di API nel proprio sito Web o nella propria applicazione richiede determinate conoscenze tecniche.
Quali sono gli
aspetti da verificare prima di scegliere una API?
Prima di scegliere
questa soluzione, ti riportiamo un elenco di aspetti da tenere in
considerazione.
A quando risale lo sviluppo dell’API? Se è stata sviluppata di recente, è probabile che la sua affidabilità non sia ancora stata testata e collaudata a livello industriale.
Quante applicazioni “client” e quanti utenti finali utilizzano già l’API? Anche se una API è datata, non vuol dire che sia necessariamente molto utilizzata o solo in alcune applicazioni con una platea di utenti molto limitata. Assicurati di scegliere bene chiedendo riferimenti precisi sul numero e sulla diversità dei casi d’uso reali.
Quante chiamate per unità di tempo (al minuto, al giorno, al mese) può supportare l’API? Un numero di chiamate significativo è la dimostrazione della solidità e dell’affidabilità di una API. Il numero di chiamate corrisponde al volume di informazioni scambiate tra il database e le applicazioni client. Ad esempio, le API TraceParts hanno registrato 24,2 milioni di chiamate nel solo mese di marzo 2018.
È disponibile una documentazione dettagliata? Qual è la qualità del supporto tecnico? A seconda dell’editore all’origine dello sviluppo delle API, puoi disporre di una documentazione tecnica più o meno ricca e corredata di esempi. È l’effettiva modalità di impiego dell’API che semplificherà il compito dell’integratore o del team Web.
Vantaggi e
ostacoli relativi all’utilizzo delle API
Sempre secondo lo
studio “APIs: Building a Connected
Business in the App Economy“, il 92% delle organizzazioni
francesi ha adottato le API. Ecco alcuni dei principali vantaggi relativi
all’utilizzo delle API per pubblicare i prodotti sul proprio sito Web.
Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di una API è l’integrazione delle funzionalità di un’applicazione a un’altra, senza bisogno di svilupparle di nuovo. Per il team Web o l’integratore si tratta di un risparmio di tempo notevole.
Questa soluzione consente di personalizzare in modo ottimale l’interfaccia utente.
Puoi riunire tutte le tue informazioni in un unico posto.
Sei tu a definire l’esperienza utente (UX) ottimale per la visualizzazione 3D interattiva, la configurazione e il download CAD dei tuoi prodotti, e molto altro ancora.
Quando l’API si evolve con il progredire delle tecnologie, puoi beneficiare automaticamente degli sviluppi senza bisogno di effettuare aggiornamenti.
Anche se l’efficacia di
questo sistema non ha bisogno di ulteriori prove, ci sono comunque alcuni
ostacoli alla sua adozione. Nello specifico, ma non ci sorprende, una carenza
di risorse qualificate, come indicato dal 37% degli intervistati.
La creazione di un
programma API può essere complessa, se l’azienda non dispone di un servizio Web
o di una risorsa dedicata allo sviluppo Web.
Ma sono soprattutto i
vantaggi a prevalere. Grazie alle API, le aziende francesi affermano di*:
Noi di TraceParts siamo
i primi utilizzatori delle nostre API. Le abbiamo sviluppate e le proponiamo da
anni ai nostri clienti produttori e distributori di componenti, accompagnandoli
nel processo di integrazione. Disponiamo per altro della nostra documentazione online.
Ecco l’esempio di RS Components, distributore
riconosciuto da più di un milione di clienti in tutto il mondo, che desiderava
arricchire le sue schede prodotto con un viewer 3D interattivo e i modelli CAD
dei suoi fornitori. Tutto questo per attirare nuovi utenti appartenenti al
settore della progettazione, fidelizzare i clienti offrendo loro un nuovo
servizio ad alto valore aggiunto e migliorare l’esperienza utente sulla sua
piattaforma di e-commerce. E dunque, in definitiva, per massimizzare le
vendite!
TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.