Sixten è in grado di rispondere ad ogni richiesta di industrie e fornitori di ricambi con dinamismo ed efficienza. Oggi l’azienda è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di O-ring in un mercato tecnologico in costante evoluzione. Scoprite in questo articolo come la collaborazione con TraceParts ha permesso all’azienda di compiere un salto di qualità.
Chi è Sixten
Sixten è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di O-ring che soddisfa le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Forte di una solida esperienza e professionalità, Sixten è in grado di adattarsi a ogni proposta, offrendo sempre la soluzione tecnologica più avanzata ed efficiente.
Sixten dispone di un sistema di produzione in-house con un CNC speciale in grado di fornire un profilo geometrico adatto a qualsiasi composto e certificazione. E per questi motivi che Sixten è ormai pronta ad ampliare i propri orizzonti nell’ambito della sua comprovata qualità e professionalità.
I componenti offerti da Sixten trovano impiego in diversi settori. Ad esempio:
Imballaggio e imbottigliamento
Etichettatura
Nastri trasportatori
Macchine utensili
Automobili
Etc.
Innovazione: il marchio Make today ®
Nel 2020 Sixten ha registrato il marchio Make Today ®, consentendo alle aziende di creare il loro O-ring perfetto.
Grazie ad esso, tutte le caratteristiche di un prodotto o di un servizio soddisfano i requisiti posti. Sixten mira da sempre alla piena soddisfazione del cliente in tutte le sue attività.
Sixten ha inoltre sviluppato un sistema di gestione della qualità che stabilisce metodi di lavoro e di comunicazione intersettoriali e definisce tutte le attività, compreso lo scambio lineare di informazioni tra il cliente e l’azienda.
L’O-ring è uno dei componenti più semplici ed economici disponibili. Ampiamente utilizzato per le tenute statiche, trova generalmente impiego limitato nelle tenute dinamiche e la sua vita utile è spesso inadeguata. Grazie alla possibilità di realizzare gli O-ring con svariate tipologie di elastomeri, essi possono essere utilizzati per la tenuta con un’ampia gamma di fluidi e temperature.
Perché Sixten ha scelto di caricare i suoi componenti online?
Sixten si impegna da sempre a lavorare a stretto contatto con i propri clienti a livello tecnico, avvalendosi della professionalità e delle conoscenze dei propri esperti. Grazie alla collaborazione con TraceParts, è in grado di offrire un servizio migliore per la progettazione di sistemi di impermeabilizzazione sia semplici che complessi.
Questa scelta è stata dettata dal desiderio dell’azienda di crescere, mettendo a disposizione dei clienti un numero sempre maggiore di strumenti di progettazione. Gli sviluppi in tutti i campi della tecnologia spingono l’azienda a ricercare continuamente tecnologie innovative per soddisfare le esigenze più complesse del mercato. La velocità, la competitività e l’innovazione sono essenziali e Sixten punta al miglioramento continuo.
Perché TraceParts?
Abbiamo scelto di lavorare con TraceParts per la sua competenza e professionalità nella progettazione e nella produzione di cataloghi digitali. E pare proprio che sia stata la scelta giusta.
Sixten crede fermamente che il catalogo online possa contribuire ad accrescere la propria competitività sul mercato, migliorando la percezione e la notorietà del marchio.
La possibilità di avere un catalogo disponibile 24 ore su 24 in tutte le lingue aiuterà sicuramente ad avvicinare una serie di realtà finora difficili da raggiungere.
Conoscevamo già TraceParts, ma solo nel 2023 abbiamo deciso di intensificare le nostre relazioni per offrire ai nostri clienti un servizio di progettazione a 360°.
Sixten aveva già realizzato internamente un progetto simile su richiesta di uno dei suoi clienti, ma la collaborazione con TraceParts rappresenta per Sixten un’opportunità inedita.
Quale obiettivo vi eravate prefissi nel fornire i modelli CAD dei vostri componenti ai progettisti?
Sixten cerca di offrire ai progettisti condizioni di lavoro ideali, fornendo loro cataloghi cartacei e digitali, certificazioni, schede tecniche e ora anche giunti 3D. Così facendo, Sixten semplifica il lavoro e arricchisce le conoscenze dei propri clienti con concetti semplici ma di cruciale importanza.