Traceparts

Indústria de impressão 3D: um mercado que apresenta um crescimento explosivo, mas ainda está nos primeiros estágios

A impressão 3D surgiu nos anos 80, mas seu desenvolvimento só recentemente entrou na fase rápida. Porém, o nível de consumo e maturidade neste setor em expansão varia de acordo com a aplicação e o setor da indústria. 

Após conversar com profissionais da área e obter informações, tive a ideia de fornecer uma apresentação do mercado de impressão 3D. Também incluí as dificuldades que os profissionais precisam superar em sua busca para obter novas fatias do mercado. 

1. Uma variedade cada vez mais madura de soluções com a concorrência em crescimento

De acordo com a empresa americana de análise industrial SmarTech Publishing, o mercado de manufatura aditiva gerou rendimentos de 9,3 bilhões de dólares em 2018. De acordo com as previsões, espera-se que este número ultrapasse a marca dos 10 bilhões de dólares em 2019. 

O relatório da SmarTech Publishing mostra que o uso de tecnologias de manufatura aditiva está aumentando em muitos setores, especialmente na indústria automotiva. 

O mercado é lar de vários jogadores, sejam fabricantes de impressoras, vendedores de software, fabricantes de hardware ou fornecedores de serviços de impressão 3D. 

Os novatos estão constantemente chegando ao mercado, que, por sua vez, está direcionando o nível da concorrência. As empresas precisam superar seus esforços para oferecer uma variedade competitiva de soluções e se destacar dos seus concorrentes.  

Nos anos recentes, a tecnologia passou por altos e baixos, o que explica porque as soluções de hoje são tão maduras, como a habilidade de imprimir peças em metal e o progresso obtido na bioimpressão de tecidos, órgãos e ossos. Ao mesmo tempo, o mercado está abrindo suas portas para novos setores que até o momento estavam restritos aos governos (exército, aviação, aeroespacial, e assim por diante).   

O maior ponto fraco é a falta de habilidades necessárias pelas equipes. Há pouquíssimos cursos para engenheiros sobre impressão 3D e técnicas de prototipagem. As empresas precisarão angariar fundos para treinar os seus funcionários. 

Mas a oportunidades inerentes na nova geração nascida na era digital certamente reverterá esta tendência em apenas alguns anos. Cabe ao mercado continuar a trazer novidades para tentar atrair a nova geração! 

Como Eduardo Alonson resumiu durante a exposição 3D Print em Lyon em junho passado, o objetivo é “melhorar a produtividade e integrar na fábrica do futuro.” 

O ônus está agora em profissionais da área para desmistificar a tecnologia e convencer os engenheiros e designers dos potenciais benefícios que podem ser obtidos com os processos de impressão 3D. 

Impressão 3D, prototipagem,  escâneres 3D: como divulgar suas ofertas inovadoras? Baixe o guia

2. Diversificar e unificar as soluções disponíveis para obter uma vantagem competitiva

Os profissionais da área concordam em dizer que é difícil gerar novas oportunidades de negócios em um mercado competitivo onde os clientes potenciais nem sempre são maduros.

Além de gerar lideranças, o que permanece alto na lista de prioridades para a maioria dos profissionais, eles todos estão cientes da necessidade de forjar uma imagem sólida da marca, comunicar-se para maximizar a exposição e educar seu público.

Para convencer e ganhar os clientes potenciais, inovação contínua é a chave para satisfazer as necessidades dos fabricantes. Novas ligas, certificação, economias de tempo, qualidade do produto… são apenas alguns pontos que são parte integral da indústria do futuro, que os profissionais da área precisam ser capazes de fornecer. Para se destacar da concorrência e ganhar novas fatias do mercado, os profissionais precisam estar por dentro da tecnologia de ponta. 

A manufatura aditiva está agitando toda uma cadeia de fornecimento e criando novos métodos de design e produção dentro das indústrias. Tais mudanças radicais não são fáceis de incorporar. 

Como com qualquer revolução, grandes esforços devem ser feitos para dominar, popularizar e aumentar a conscientização da tecnologia para garantir seu consumo. 

Os fabricantes devem estar claros sobre as vantagens de usar manufatura aditiva. 

Eles buscarão conteúdos que possam ajudar a melhorar suas habilidades sobre o tema de impressão 3D. 

A falta de habilidades e conhecimentos sobre manufatura aditiva é um grande obstáculo no caminho da adoção de tecnologia.  

De acordo com a pesquisa “Estado da Impressão 3D” pela Sculpteo, 51% dos entrevistados disseram que aplicam tecnologias de impressão 3D para produção. Este número era apenas 17% em 2015! 

Porém, 60% das pessoas que usam soluções de impressão 3D dizem que aprenderam a usar a tecnologia “no emprego”. 

Estes engenheiros e designers ensinaram a si mesmos usando as ferramentas diretamente e lendo sobre o assunto na internet.  

Quando se fala em obter total vantagem da impressão 3D, 40,7% dos entrevistados acreditam que o treinamento e educação são essenciais para a indústria continuar a crescer.  

14% dos entrevistados consideram que a falta de treinamento ainda impede o uso amplo de impressão 3D. 

Portanto, empresas que trabalham em manufatura aditiva terão todo o interesse em oferecer conteúdo educacional e mesmo cursos de treinamento em suas ferramentas se puderem fornecer aos usuários uma experiência superior, obter vantagem competitiva e ganhar novas fatias do mercado. 

Sobre o autor

TraceParts
TraceParts

A TraceParts é uma das plataformas líderes do mundo de conteúdo CAD para engenharia, equipamentos industriais e projetos de máquinas. A TraceParts oferece serviços de marketing de geração de oportunidades altamente direcionados a centenas de clientes de todos os tamanhos e de todos os setores por meio de API avançada baseada em nuvem e aplicativos SaaS, como bibliotecas de peças 3D, catálogos de produtos e configuradores.

Outros artigos similares