Traceparts

Bonnell Aluminum migliora l’accesso alla sua linea di prodotti TSLOTS pubblicando il suo catalogo CAD su TraceParts.com 

Bonnell Aluminum, azienda leader nella produzione di estrusi in alluminio su misura fabbricati e finiti, è oggi presente sulla piattaforma di contenuti CAD TraceParts.com con la sua linea di prodotti TSLOTS. Utilizzati in moltissime applicazioni di mercato, i suoi prodotti in alluminio con scanalatura a T sono oggi alla portata di ingegneri e progettisti. 

Da oltre 65 anni, Bonnell Aluminum è leader nella produzione di soluzioni estruse in alluminio di alta qualità e nella fornitura di servizi a valore aggiunto per una vasta gamma di mercati e applicazioni.  La sua offerta include TSLOTS, l’unica linea verticalmente integrata di prodotti estrusi in alluminio con scanalatura a T.   

La linea TSLOTS di Bonnell Aluminum è facile da usare e consente ai produttori di risparmiare tempo e denaro  

Con TSLOTS, l’azienda si avvale della sua esperienza nel campo della produzione per offrire componenti profilati modulari, di alta qualità e facili da usare. Gli estrusi in alluminio sono noti per la loro forza nonché per le proprietà di resistenza ai graffi e alla corrosione. I componenti TSLOTS assicurano la possibilità di assemblare le strutture in modo semplice e rapido, semplicemente inserendo e stringendo un dado a T e un elemento di fissaggio in un estruso con scanalatura a T, senza saldatura o molatura. 

I componenti TSLOTS sono altamente personalizzabili e adattabili 

I componenti TSLOTS di Bonnell Aluminum sono disponibili in vari standard e finiture personalizzate. Possono essere configurati per diverse applicazioni, come sistemi di visione, postazioni di lavoro, sensori e controlli robotici. Compatibili con la maggior parte dei sistemi, i componenti TSLOTS di Bonnell Aluminum sono progettati per essere riutilizzati e facilmente spostati, se necessario, facendo risparmiare agli utenti finali tempo e denaro. 

Il catalogo di prodotti TSLOTS di Bonnell Aluminum ora disponibile su TraceParts.com 

Sebbene i componenti TSLOTS di Bonnell Aluminum siano principalmente destinati a un uso industriale, offrono anche la possibilità di essere adattati per l’uso in progetti fai-da-te. È questo il vantaggio della pubblicazione dei file CAD su una piattaforma CAD come quella di TraceParts. Perché, quindi, scegliere TraceParts?  

“Sono sempre stato colpito dalle risorse dell’offerta di TraceParts. È un partner molto conosciuto e affidabile con cui è stato semplice lavorare con coerenza”.

Spencer Nance, Inbound Marketing Generalist presso Bonnell Aluminum.
Bonnell

Vuoi dare visibilità ai tuoi componenti con TraceParts? Scopri maggiori informazioni sui vantaggi della pubblicazione di un catalogo 3D con TraceParts.

Con un catalogo di prodotti ora disponibile in un’ampia gamma di formati pronti per il download su TraceParts.com, è semplice accedere ai modelli 3D dei componenti TSLOTS di Bonnell Aluminum e importarli nei vari progetti. In questo modo, TraceParts ha rivoluzionato e ottimizzato il processo di selezione dei componenti della linea di prodotti TSLOTS di Bonnell Aluminum. 

Circa l'autore

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts

Altri articoli simili