Traceparts

pewag e traceparts presentano insieme per la prima volta una novità mondiale nel settore della tecnologia di sollevamento

il punto di sollevamento unico PLGW pewag winner profilift gamma, che consente l’assemblaggio e lo smontaggio senza l’uso di attrezzi.

pewag logoAmberg, Germany – 20 novembre 2012 – Recentemente, pewag ha ampliato il suo portafoglio di catene di sollevamento con punti di sollevamento di qualità straordinaria. Traceparts e pewag presentano adesso per la prima volta insieme questa novità a livello mondiale: il punto di sollevamento unico PLGW pewag winner profilift gamma, che consente l’assemblaggio e lo smontaggio senza l’uso di attrezzi.

 

Questo risultato è stato ottenuto attraverso un sistema di costruzione di serraggio sviluppato e brevettato di pewag. Grazie a questo sistema, il punto PLGW pewag winner profilift gamma può essere facilmente serrato a mano e allineato in direzione del carico, senza bisogno di utilizzare attrezzi aggiuntivi: facile, veloce e conveniente. Questa innovazione è perfetta per chi deve effettuare frequenti assemblaggi e smontaggi e offre la massima flessibilità d’uso.

 

 

Il punto di sollevamento è quindi un bullone ad occhiello capace di ruotare a 360°, che permette di allineare l’anello in tutte le direzioni. La speciale vite brevettata e intercambiabile è completamente testata contro la rottura e rivestita con una protezione superficiale a base di cromo esavalente contro la corrosione. Oltre a riportare il valore WLL e le dimensioni della filettatura, ogni punto di sollevamento è dotato di un numero di serie individuale che ne garantisce la tracciabilità. Il punto di sollevamento PLGW pewag winner profilift gamma è sviluppato conformemente agli standard più recenti e offre il massimo livello di affidabilità e di resistenza, anche nelle applicazioni più complesse.

 

Per soddisfare i vari requisiti e le applicazioni dei clienti, questo innovativo punto di sollevamento pewag viene fabbricato in una vasta gamma di capacità di carico. Per maggiori informazioni su PLGW pewag winner profilift gamma e sul portafoglio di punti di sollevamento 3D pewag, visitare www.pewag.com

lifting point Pewag

Informazioni su pewag

pewag ha alle spalle un’esperienza centenaria nella fabbricazione di catene e relativi componenti. Dal 1479, anno del primo riferimento documentato alla sua fonderia di Brueckl, il gruppo pewag è diventato uno dei produttori di catene leader a livello mondiale. Oggi il suo successo si basa su prodotti di qualità, ben progettati e all’avanguardia.

I prodotti commercializzati da pewag sono principalmente catene da neve, catene per la silvicoltura, catene per argani e a nastro, prodotti fai-da-te, ingegneria, catene di sollevamento e per fissaggio, accessori e catene di protezione pneumatici. Questa grande varietà di prodotti di qualità viene fabbricata in moderni impianti di produzione in Europa.

 

Informazioni su TraceParts

TraceParts è una delle principali società di contenuti digitali di ingegneria, offre innovative soluzioni di business attraverso prodotti web e servizi . TraceParts aiuta i clienti a migliorare le qualità di efficienza nel marketing attraverso l’incremento del valore dei dati di prodotto digitali esistenti. Il portale TracePartsOnline.net CAD è liberamente disponibile a milioni di utenti in tutto il mondo CAD. Per ulteriori informazioni su TraceParts, visitare il sito www.traceparts.com

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.