“We’ve found TraceParts to be extremely professional. TraceParts can definitely be a valuable partner if the product being offered is tailored to the target group.”

是什么促使您考虑使用线上营销服务?
我们 2020 年的目标是在意大利市场开展其他 CAD 领域的营销活动。TraceParts 的目标受众则来自于我们之前未涉及过的领域。
这就是我们考虑通过 TraceParts 提供服务的原因。

您希望通过营销项目实现哪些目标?
我们的目标是宣传我们的中望 CAD 软件和 3D CAD 产品,并对它们进行测试。我们的基本假设是,对于用户通常使用的 CAD 产品,如果其可以评价或试用它的替代品,那就可以从中获得技术和经济效益。肯定的是,我们的产品和服务可以为 CAD 用户日常向我们报告的常见问题提供解决方案。

最终,是什么让您相信要选择 TraceParts?决定性因素是什么?
我们之选择 TraceParts,是因为其各种营销方案具有灵活性。

您能否简短介绍一下您与我们合作过的项目以及时间?
我们共同为中望 CAD 产品制作了一些简报。鉴于 TraceParts 的提议,我们还制定了目标受众分类标准,并且,我们的要求也得以满足。

您如何评价 TraceParts 的服务质量?
我们获得了高质量的服务。考虑到近期的投资,我们仍需要充分评估由此带来的经济收益。

与 TraceParts 合作后,您的项目取得了什么样的成果?
上述回答内容可以为这一问题提供参考。

您会向其他公司推荐 TraceParts 及其服务吗?
我会进行推荐。我们认为 TraceParts 非常专业。对于提供为目标群体量身定制的产品这一方面,TraceParts 绝对是珍贵的合作伙伴。

Wetech System
Via Brigata Granatieri di Sardegna 20/E int.26, 36061 Bassano del

Grappa VI, Italy

DesignSpark Mechanical

TraceParts 为 DesignSpark(隶属于 RS Components)提供了向亚洲和欧洲的不同的工程设计软件和社区营销的绝佳机会。 我们共同致力于有奖竞赛的材料和交付,以帮助推动 DesignSpark 网络受众参与度。 TraceParts 的专业团队有助于快速整理任何障碍并准时遵守发布时间表。竞赛的结果非常好,网页访问量很高,针对的目标国家的参与度很高。我们肯定会再次使用 TraceParts 营销服务,并会推荐其他合作伙伴/客户采用这种推广方式。” Joydipto Choudhuri, RS Components 工程开发经理

Gutekunst Federn

“从良好的点击率上可以看出,TraceParts 拥有我们我们寻找的目标群体。订单处理方便快捷!在我们的营销组合活动中,您总能找到 TraceParts。” Jürgen Mugrauer, Gutekunst Federn 营销经理