ATP 密封解决方案产品目录现已上线 TraceParts CAD 内容平台

2021 年 11 月 15 日,法国圣罗曼——创新密封解决方案供应商 ATP 与 TraceParts 建立合作伙伴关系,在线推出 3D 密封解决方案产品目录。 

ATP 是一家意大利的工业垫圈和密封系统制造商,以“成为客户的战略合作伙伴”作为自己的使命,并为客户提供定制的解决方案。虽然 ATP 专业生产所有行业领域所需的特殊密封件,但其主要专注于制造自动化机械,这些机械要求零部件能够在极端条件(速度、负载和接触方面)下工作。 

ATP 的核心业务是为食品和制药行业的机械提供定制垫圈,以及为航空航天、铁路以及汽车行业提供密封解决方案。ATP 拥有严格控制流程和管理系统,其食品领域的解决方案通过了 DNV GMP 认证,并在航空领域持有 EN9100 认证证书。 

45 年的行业经验积累凝结成过硬的专业技术知识,最终成就了其出色的设计流程。为了预测设计零部件的行为和持续性,ATP 的设计师对零部件在理论上能够承受的应力(符合实际应用)进行了 FEM 分析。ATP 还能与客户共享试验室,从而测试零部件的主要使用条件。通常,他们会托管客户的机械零部件来进行特定的测试。 

现在,世界各地的工程师都可以预览 ATP 的密封解决方案,以及下载 70 多种格式的 3D CAD 文件。  

在 TraceParts 的帮助下,我们能够立即向设计师提供图纸和尺寸,这对他们在项目中使用我们的零部件至关重要;这样一来,我们的产品便可以快速推向市场。我们启动了 TraceParts 在线项目,为技术人员提供了一个灵活的实用工具,既能在设计阶段为他们提供支持,同时还让他们能够安排面对面或线上会议。我们与 TraceParts 的合作伙伴关系不会止步于让我们的产品目录上线该平台。相反,我们会有更进一步的合作。
ATP 的营销经理 Carmine Ciriaco 说道。

一直以来,客户都希望能够获得 3D 模型。为此,ATP 现已将产品目录发布到 TraceParts 内容平台上。现在,客户可以在线修改阀座尺寸,从而直接为垫圈轮廓建模。这样一来,每个垫圈都可以与客户的需求完美适配。 

我们已经与 ATP 公司合作多年,期间一直保持相互尊重的合作伙伴关系,这让我们意识到他们所拥有的潜力可能是 TraceParts 平台一笔宝贵的财富。通过帮助他们实现文件的数字化访问,我们简化并改善了其技术数据的访问方式,让他们的现有客户和潜在客户可以轻松访问这些数据。与 ATP 技术、营销和销售团队的多方面合作也很愉快,因为我们感觉自己也为他们的成功贡献了一份力量。
TraceParts 营销和销售客户经理 Marianna Parente 说道。

 

ATP 

查看产品目录

关于 ATP 

ATP 于 1975 年在意大利摩德纳成立,当时是一家技术零部件经销商。很快,他们就将定制解决方案设计加入了自己的产品,从而开始了从商业到生产导向的转变。为了扩大在意大利中部和南部的业务范围,ATP 很快在安科纳开设了一个新的生产基地,几年后又在蒙特塞开设了另一个基地。如今,ATP 的生产部门收益占营业额的 80%。 

通过不断投资研究、技术和人力资源,ATP 的解决方案在创新和质量方面得到了市场的认可。同时,为了确保高产品质量,ATP 还对工业机械和控制设备进行了投资,包括具备光学或接触式测量功能的多传感器测量机。 

该公司遵循精益系统原则,持续改进并减少浪费。为了打造循环供应链并更好地满足市场需求,ATP 开始生产半成品塑料。社会与环境责任是 ATP 各项政策的关键部分,这包括为其 86 名员工的团队打造安全的工作环境。 

关于 TraceParts

TraceParts 是全球领先的工程、工业设备和机械设计 CAD 内容平台,共有来自 195 个不同国家或地区的产品信息和技术数据。 TraceParts 隶属于 1990 年成立的 Trace Group,致力于通过 CAD 零部件库、产品目录和配置器等功能强大的云端 API 和 SaaS 应用,为 800 多个不同规模、不同行业的客户提供极具针对性的营销曝光机会。

TraceParts 的全面数字营销服务可帮助零部件制造商和分销商、3D 打印和快速原型制作供应商、CAD/CAM/CAE/ECAD 软件和计算机硬件供应商推广他们的产品和服务,并开发高质量的潜在客户。

TraceParts CAD 内容平台可供全球数百万工程师和设计师免费访问。在该平台上,用户可访问 2,137 多个供应商认证产品目录、数十亿 2D 图纸和 3D CAD 模型,以及产品数据手册。这些内容完美契合众多工业领域的设计、采购、制造和维护流程及操作的数字化需求。

关于作者

TraceParts
TraceParts

TraceParts 是全球领先的工程、工业设备和机械设计 CAD 内容平台。TraceParts 致力于通过 3D 零部件库、产品目录和配置器等功能强大的云端 API 和 SaaS 应用,为各行各业、不同规模的数百位客户提供高针对性的潜在客户开发营销服务。

其他类似文章