Это дает клиентам Siemens повышенную добавленную стоимость с точки зрения обслуживания.
Любой, кто в настоящее время разрабатывает продукты с использованием систем CAD, также хочет иметь возможность получать свои стандартные и приобретенные детали в цифровом виде. Обратный инжиниринг – это вчерашние новости. Компания Siemens также приняла это к сведению, предоставив данные о своих продуктах в цифровом виде. Эти данные доступны не только на собственной платформе, но теперь и на платформе TraceParts.
Как описывает это Марсель Шульц, бизнес-разработчик цифровой инженерии в Siemens в Фюрте, Германия, компания Siemens установила, что выполнение обратного проектирования деталей из каталогов занимает в среднем 2,7 часа, тогда как эта задача занимает всего несколько минут при доступе к таким базам данных, как TraceParts.com. Этот метод также гарантирует точность.
Это большое преимущество для дизайнеров, поскольку практически не существует разработки, которая бы не включала использование стандартных или покупных деталей.
В частности, Siemens AG, которая активно продвигает Digital Factory, стремится сделать свою продукцию доступной в цифровом виде. Это, конечно, не впервые: пользователи уже несколько лет загружают одни и те же идентичные данные о продуктах, доступные в Интернете, например, непосредственно с сайта Siemens через Industry Mall.
Ситуация такова, что клиентам нужны данные о наших продуктах на разных этапах процесса, например как 3D-модель при планировании компоновки, как электрический символ на текущих схемах или в системе ERP с коммерческими и техническими данными, продолжает Шульц.
Для компании Siemens важно иметь возможность предоставлять все больше данных в стандартизированной форме, начиная от стандартизированных форматов данных, таких как DXF или STEP, до стандартизованных форматов обмена, таких как eCl@ss.
Зарегистрированная ассоциация eCI@ss была создана 12 немецкими компаниями в 2000 году. Сейчас ассоциация насчитывает 150 членов по всему миру.
«Мы являемся одним из тех членов, которые принимают на себя активную роль в ассоциации, и делали это с первого дня, – отмечает Шульц.
Проект с участием TraceParts
Клиенты Siemens используют различные программные приложения и продукты для проектирования от самых разных производителей. По этой причине многие дизайнеры ищут информацию о компонентах у нейтральных поставщиков, таких как TraceParts, которые предлагают исчерпывающие каталоги, сертифицированные производителями, в форматах данных, совместимых с программными инструментами, развернутыми в среде САПР / проектирования.
«Цель, лежащая в основе нашей приверженности TraceParts, заключалась в том, чтобы увеличить доступность данных о наших продуктах и предложить каждому пользователю возможность получать данные в собственном формате своей системы CAD», – объясняет Шульц. Кроме того: «Это обеспечивает значительную добавленную стоимость для нас и наших клиентов».
Одним из важных соображений при предоставлении TraceParts данных о продуктах было обеспечение максимально обширного портфеля продуктов Siemens, чтобы предложить клиентам высокую степень согласованности, прежде всего для компонентов, которые традиционно используются в шкафах управления. Для этого из разных подразделений была собрана проектная группа, которая выполнила все тонкие настройки с помощью TraceParts с середины 2016 по 2017 год и координировала доставку данных.
Siemens в основном предоставляет данные нейтральной геометрии в формате STEP. Именно здесь проявляется преимущество использования TraceParts, поскольку TraceParts обладает технологией для преобразования этих данных в многочисленные нативные форматы, совместимые с пользовательскими системами.
Кристиан Баумгертнер, управляющий директор TraceParts GmbH:
Мы, конечно, гордимся тем, что выполнили требования Siemens в отношении ассортимента, доступности и возможности использования нескольких САПР для ее продуктов. Пользователи уже демонстрируют активный глобальный спрос на модели 3D CAD из каталога продукции Siemens, доступного на платформе TraceParts. Вы также можете найти продукты Siemens на TraceParts в рамках представленной там классификации eCl@ss.
Кстати, TraceParts также является членом eCI@ss и уже разместила на своем портале 32 миллиона продуктов от различных производителей на основе eCI@ss 9.1.
Текущий статус проекта
Проект завершен «и фактически удовлетворяет Сименс», как подтвердил Шульц. «На данный момент уже достигнуты значительно высокие показатели загрузки».
В будущем на портале TraceParts будут устанавливаться текущие обновления, цель которых – регулярно обновлять каталог, содержащий продукцию Siemens. «Это означает, что наши клиенты всегда могут рассчитывать на самые свежие данные», – заключает Шульц.
О TraceParts
TraceParts – ведущий поставщик цифрового 3D-контента для инженерного сектора. Как дочка Trace Group, основанной в 1989 году, компания предоставляет мощные веб-решения, такие как библиотеки компонентов САПР, электронные каталоги и конфигураторы продуктов.
TraceParts поддерживает своих клиентов с точки зрения их маркетингового присутствия, повышая ценность уже существующих цифровых данных.
Портал CAD TraceParts доступен миллионам пользователей CAD по всему миру бесплатно. Он дает доступ к сотням каталогов поставщиков и более чем 100 миллионам моделей САПР и таблицам технических данных для процессов разработки, закупок, производства и обслуживания.
О Сименс
Siemens AG – ведущая международная технологическая группа, которая на протяжении 170 лет является синонимом технической эффективности, инноваций, качества, надежности и международного сотрудничества. Компания работает по всему миру, ее деятельность сосредоточена в областях электрификации, автоматизации и оцифровки.
О eCl@ss
eCl@ss зарекомендовал себя как единственный доступный на международном уровне промышленный стандарт, соответствующий ISO / IEC. Это делает его мировым стандартом эталонных данных для классификации и уникального описания продуктов и услуг.
Стандартизированные основные данные – ключ к улучшениям в масштабах всей компании. Это также предпосылка для того, чтобы пользователи могли установить единый семантический стандарт. Только использование этого стандарта сделает Интернет вещей реальностью и обеспечит информационное производство, известное как «Индустрия 4.0».