所有使用CAD系统开发产品客户都希望能够获取数字化的产品标准和己购买的零部件数据,逆向技术已经不能满足需求。西门子意识到这一趋势并开始提供数字化的产品数据。如今,客户可以在西门子平台或TraceParts平台上获取这些数据。

德国西门子的电子工程业务开发员Marcel Schulz表示,西门子数据显示,利用逆向技术获取目录中的零部件平均需要花费2.7小时,而从TraceParts.com等数据库中获取同一数据仅需几分钟,并且后者的准确性更有保证。
因为所有的开发过程均涉及使用标准和已购零部件,因此这些内容的数字化能够极大造福设计师。
这对西门子而言犹为重要——西门子目前正在致力于推广数字工厂,以实现产品的数字化。此前,用户已可通过Industry Mall等平台直接从网络获取西门子可用的产品数据。与TracePart的合作并非是西门子数字化发展的第一次尝试。
Schulz指出:
因此,通过DXF、STEP等标准化数据格式和eCl@ss标准化交换格式等方式,不断提高数据的标准化对西门子而言非常重要。
注册协会eCI@ss由12个德国公司于2000年建立。该协会在全球有150个成员。Schulz表示,“从加入的第一天,我们就是协会中表现积极的成员之一。”
Schulz表示:

西门子使用的应用和产品来自诸多供应商,由各种设计软件所开发。因此,机电设计师都希望从TraceParts类似的供应商处获取零部件的相关信息。TraceParts提供来自制造商认证的产品目录数据,其格式能够与CAD设计环境下使用的软件兼容。
Schulz解释道:
在使用TraceParts的解决方案处理产品数据时,我们考虑的关键点之一是提供尽可能最全面的产品数据,以确保客户获得的信息高度一致。其中主要的数据来自控制柜部件。在2016年中年至2017年年中期间,西门子调选各部门的员工组建了专门的项目小组与TraceParts合作,负责项目调试,协调数据输送。
西门子通常使用STEP格式的中性文件数据。这令TraceParts大展身手。TraceParts的技术能够将这些数据转化成无数与用户系统兼容的原生格式。
TraceParts 的董事总经理Christian Baumgärtner表示:
TraceParts 也是eCI@ss的成员。目前TraceParts的门户网站根据 eCI@ss 9.1标准,提供有不同制造商的3200万个产品数据。
项目“切实按照西门子的要求”完成,Schulz肯定,“现在,我们的数据下载量有明显的增加”。
未来,TraceParts门户网站还会定期更新西门子的产品目录,不断的升级优化。Schulz总结道,“这意味着我们的客户可以一直获取最更新的数据”。

德国西门子股份公司是全球领先的技术集团。170年来,西门子以顶尖技术、创新精神、质量保障、诚信可靠和国际化发展闻名。西门子致力于电气、自动化和数字化发展,足迹遍布全球。
eCl@ss是全球唯一符合ISO/IEC国际标准的行业标准,为产品和服务分类和说明提供国际化标准数据。
基本数据的标准化是公司发展的关键,是用户建立统一语意标准的前提。统一的语意标准是支持物联网运行,推动信息驱动型生产,即“工业4.0时代”到来的基础。