马萨诸塞州南区,2022 年 8 月 1 日 – 专业线缆保护、电缆管理和密封解决方案的设计制造商 Device Technologies, Inc. (DTi) 在 TraceParts CAD 内容平台上发布 3D 产品目录,为设计师和工程师轻松获取项目关键数据提供了便利。
Dti 的产品组合涵盖几乎所有原始设备制造商每天使用的各种产品:优质衬套磨边、切边封条、门窗密封件、电缆包带/套管和光纤半径控制模块。
线缆保护装置是 OEM 厂商的重要零部件,用于确保设备性能关键数据的不间断传输。
DTi 的线缆保护旗舰产品为 Spring-Fast® 衬套磨边,它取代了 20 世纪 40 年代采用代价高昂的劳动密集型生产工序制造的尼龙粘合衬套。
Spring-Fast 采用包封金属基底设计,无需粘合剂也能牢固接合,只需手指按压即可卡入边缘。该产品可提供出色的防磨损保护,取代了劳动密集型粘合技术,可节省 49% 的安装成本,将生产率提高 9.5 倍。这些都是面向制造和装配设计的 DFM/A 产品。Spring-Fast 有 11 种型号,几乎可满足任何应用需求,所有零件号和图纸都可通过 Traceparts 平台随时获取。
除 Spring-Fast 之外,DTi 的线缆保护装置还包括Trim-Fast™ 切边封条、Seal-Fast™ 密封件、Protect-Fast™ 电缆套管和包带,以及 Fast-Drop® 半径控制模块 (RCM)。
Dti 产品主要面向全球 OEM 工程师和设计师,为满足他们对 CAD 图纸稳步增长的需求,在 Traceparts 上发布产品目录和图纸意义非凡。现在,工程师不仅可以轻松获取 Dti 的 CAD 图纸,还能根据自己的喜好选择合适的原生格式下载。
DTi 总裁 Nick Petri 表示:“CAD 模型有助于工程师轻松完成工作任务。我们希望工程师能够通过 Traceparts 平台,方便快捷地获取模型和即时可用的产品配置数据。这样,他们在构建设计时,如果需要使用 DTi 产品,就无需翻阅产品目录页、图纸和表格来获取尺寸信息。只要几秒钟内就能完成下载、配置并验证设计,从而实现即时配置。”
利用 TraceParts 技术,DTi 的当前和潜在客户现在可以轻松地将 CAD 文件直接导入 CAD 项目中。
作为全球 OEM 和合同制造商的活跃合格供应商,DTi 提供来料免检库存和增强型解决方案(如配套、定长和定制工程服务)。
通过在 TraceParts 上发布 CAD 模型,DTi 同时也将获得一条新的途径,可以接触到 TraceParts 470 万注册工程师和设计师。DTi 产品在全球应用广泛,此次与 TraceParts 的合作,可拓宽受众,使 Dti 可以接触更加广泛且更具针对性的机械、设计和制造工程师群体。
DTi device technologies GmbH 是 Device Technologies, Inc. 的独资子公司,位于德国汉堡。DTi device technologies GmbH 成立于 2018 年,旨在进一步拓宽和开发欧洲、中东和非洲市场,根据客户要求提供本地产品支持、客户服务、分销、轻工制造、包装和精加工服务。
Device Technologies, Inc.(DTi) 成立于 1984 年,主要业务为设计、制造和销售专业零部件,包括衬套磨边、外壳密封件、封条、线缆保护套管,以及含有全聚合物或选择聚合物的高性能磁线涂层。
DTI 产品广泛应用于各行各业,受到各大 OEM 厂商的青睐,包括航空航天、航空电子、MRO 应用、汽车、战术军事装备、风力涡轮机、电信、电力系统、IT 服务器、暖通空调设备、医疗、游戏和餐饮服务制造等。
DTi 坚持投资研发,精进产品和生产流程,为帮助客户节约成本和提高效率不断努力。DTi 产品完全符合 ISO 9001和AS 9100标准。
Spring Fast®、Fast-Drop®、Trim-Fast™、Seal-Fast™、Protect-Fast™ 和 Shield-Fast™ 是 Device Technologies, Inc. 的注册商标。
欧洲、中东和非洲/拉丁美洲客户服务
Meike Kurzak
DTi device technologies GmbH
Poststrasse 33
Hamburg 20354 Germany
办事处电话:+49 40 350 85 128
contact@dti-devicetech.eu
www.dti-devicetech.eu
北美和亚洲技术联系人
Steven O’Loughlin
Device Technologies, Inc.
155 Northboro Road
Southborough, MA 01772
+1-508-229-2000, Ext.250
soloughlin@devicetech.com
Helena Tomić, Marketing Specialist
意大利工业自动化系统生产商 Meccania Srl 与 TraceParts 达成合作,将在线发布其 3D 产品目录。 其完整的产品组合包括线性致动器、输送系统、精密铝框架、工作台、隔音保护舱以及用于计量和装配的模块化固定装置框架。 通过与 TraceParts 建立合作,Meccania 将以 70 多种可供下载的...
全球知名的 PCB 连接器和电缆组件制造商 Global Connector Technology (GCT) 与 TraceParts 合作,通过 TraceParts 平台在线发布其 3D 产品目录,将提供 70 多种格式,供 TraceParts.com 平台的 480 万工程师和设计师注册用户下载使用。 按照高标准设计的连接器解决方案 作为 Aloc...
Bonnell Aluminum 是一家定制、组装和加工铝挤制材的著名厂商。现在,该厂商已加入 TraceParts.com CAD 内容平台并发布了其 TSLOTS 产品线。其 T 形槽铝材产品广泛应用于众多产品和市场领域,现在可供众多的工程师和设计师轻松使用。 65 年来,Bonnell Aluminum 致力于制造高质量铝挤制材解决方案,为...