Green Pin 利用在 TraceParts 上发布吊装设备 CAD 模型产品目录作为有力的营销工具

法国圣罗曼,2021 年 12 月 13 日——作为优质吊装、捆扎和系泊配件的领先制造商,Green Pin 现已与 TraceParts CAD 内容平台合作八年,其在行业中的影响力因此得到大大提高。 

Green Pin 主要制造吊钩下部装置产品系列及起重机吊钩相关产品。Green Pin 生产并在 TraceParts.com 上展示了十多种不同的产品组,其中的主要产品为卸扣。具体产品系列包含钢丝绳和链条配件,主要用于一般行业(制造及配送中心)。 

很多行业中都涉及到吊装、捆扎与拖拽,而 Green Pin 在石油、天然气、可再生能源(例如,海陆风电行业)、采矿以及一般建筑行业中表现尤为活跃。 

除了 ROV 卸扣外,Green Pin 还推出了多种新产品,其中包括 ROV 吊钩。ROV 即水下遥控车辆。例如,石油平台的系泊作业中,会使用水下机器人提供流程导航,这些机器人需要配备具有特定功能的吊钩才能进行作业。Green Pin 已经在市场上推出了两种这样的吊钩。 

 

LIPRO 

查看产品目录

在石油和天然气行业,Green Pin 的产品通常用于大型项目,工程师也会参与其中。通过在网上发布 CAD 模型,帮助 Green Pin 在行业中确立了较高的市场地位: 

工程师要计算具体吊装所需的所有力和材料。如果他们使用我们的 CAD 图纸(例如,在图纸上使用我们的卸扣),就能大大提升我们的品牌和产品的市场地位。众多工程师都可以通过 TraceParts 访问我们的 CAD 文件,并加入自己的图纸中。当要购买相关产品时,客户便会选择我们的产品,因为我们的产品已经是图纸的一部分。 
Green Pin 销售与营销总经理 Roan Retera 介绍道。

Green Pin 的案例生动地展示了提供 CAD 模型可能对实现更远大的业务目标产生多么重要的影响。R. Retera 解释了他们从这一选择中获得的益处: 

对于我们的分销商和最终用户,由于我们将 CAD 图纸发布在 TraceParts 上,而且还支持多种格式,这样变得非常方便。对于我们而言,能够在我们的网站(引自 TraceParts)上提供所有 CAD 模型,让用户可以轻松访问,这同样难能可贵。CAD 模型会始终保持最新,并且人们可以轻松找到所需的 CAD 图纸并进行下载,因此我们在最终用户和工程师中的影响力显著增加。这就是我们多年来一直与 TraceParts 保持合作的原因,TraceParts 平台是我们营销计划中的重要一环。

Green Pin 在 TraceParts.com 上发布了 Green Pin® 的产品目录,包括钢丝绳和尼龙绳的吊装配件,其 CAD 模型支持 70 多种不同的下载格式。 

关于作者

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts

其他类似文章